您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828
2016-3-4

BCON – Basler dart相机系列的全新独有接口

BCON – Basler dart相机系列的全新独有接口

Basler开发了基于LVDS的技术的全新独有接口—— BCON。这一新接口的开发与出现,可轻松满足嵌入式视觉技术专家极具挑战性的要求。通过与我们的dart板级相机系列相结合,凭借其灵活和低成本的先天优势性,利用该接口可帮助嵌入式视觉应用尽可能简化图像处理,并极大地优化前端和视觉架构。

LVDS是Low Voltage Differential Signaling(低电压差分信号)的缩写,它描述了适用于高速数据传输的标准化接口,但未详细定义图像传输。由此,BCON应运而生: 它可以确保可靠的图像数据传输,并提供极大的灵活性;可连接最新一代FPGA(现场可编程门阵列)板级设备以及SoC(片上系统)。

采用了BCON的Basler dart相机可用于嵌入式处理板。此外,借助于BCON,嵌入式系统开发人员无需任何额外增加集成成本或额外工作即可从一台dart相机轻松切换到另一台相机。

Basler dart板级相机集最新的相机技术、成本优化设计和Basler久经验证的可靠性和高质量于一身。

有关dart和新BCON接口的更多信息,请访问baslerweb.com/BCON 或者联系我们的销售团队或您当地的Basler经销伙伴。