Menu
2016-2-9
Basler走向3D:为第三维度做好准备

3D图像处理是一个热门话题,需要3D图像的应用的数量在稳步增加。其应用包括在工厂或仓库中使用机器人的自动化流程、表面检验和体积测量。
Basler已经开发了一项创新产品来应对这一趋势:Basler ToF相机是我们的首款3D成像相机,可让您受益于第三维所实现的众多新成果。Basler ToF相机是按照ToF (Time-of-Flight)的原理操作的,即:测量光从光源到目标再返回相机所需要的时间。Basler ToF相机具有VGA分辨率,是市场上第一款高分辨率ToF相机,还提供了Basler一贯极具吸引力的性价比。我们新的ToF相机提供了0.5至5 m的视场、+/-1 cm的精度、15 fps的帧速率以及经典的GigE Vision接口,是工厂自动化、物流和医疗等众多应用的理想解决方案。
您是否希望简化应用、减少复杂性并降低系统总成本?
请前往www.baslerweb.com/tof获得详细信息,或联系我们的销售团队或您当地的Basler代理商,安排相机测试。