您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 62952828
2017-6-28

ace正是您所需:现推出20款配备Sony IMX芯片的新型号

ace正是您所需:现推出20款配备Sony IMX芯片的新型号

Basler正在不断壮大旗下最成功的ace相机系列,为其新加入了20款采用Sony Pregius和STARVIS系列芯片的高分辨率相机型号,并配备最新的全局快门和滚动快门技术。随着本次新产品的加入,ace系列的相机型号增加至超过120种,使之成为工业图像处理市场中最大型的相机系列之一。

为了方便区分不同的型号,Basler将ace系列产品细分为三个产品线:ace classic、ace U以及ace L。

ace L:采用Sony Pregius全局快门芯片的12款ace新型号

在20款全新的型号中,共有12款属于ace L产品线。这些相机型号配备了Sony Pregius系列的IMX253、IMX255、IMX267和IMX304芯片,可提供900万和1200万像素的分辨率,帧速率可达40 fps。Pregius芯片具有出众的成像质量——它的分辨率极高、像素尺寸为3.45 µm,并配备先进的全局快门技术,这些特点让十二款全新的ace相机型号成为理想的产品之选,特别适合应用于高度自动化的3D检测系统或交通监控系统。

ace U:采用Sony STARVIS滚动快门芯片的8款ace型号

在20款全新的ace相机型号中,其中有8款配备了Sony STARVIS系列的IMX178和IMX226芯片。最新的滚动快门技术采用600万和1200万像素的高分辨率,帧速率可达59 fps,充分显示出相机的应用潜能,尤其在显微镜应用以及在电子元件工业中复杂程度相对较低的自动化任务中游刃有余。创新的BI(背照式)芯片技术可提供出色的灵敏度,像素尺寸小至2.4 µm (IMX178) 或1.85 µm (IMX226)。

全部20款ace新型号均可选用经市场验证的GigE或USB 3.0接口,并符合GigE Vision 2.0或USB3 Vision标准。GigE型号的高性能PTP(精确时间协议)尤其突出,它属于GigE Vision 2.0标准的一部分。10款彩色相机型号还具备Basler独有的内部成像优化技术——PGI图像优化功能包,它集成了5x5去拜耳化、彩色抗锯齿、去噪和改善的锐化功能。备受欢迎的Basler pylon相机软件套装能帮助您快速简便地集成ace相机。所有20个相机型号均提供系统设计样品。

启用全新命名方式,让产品特色一目了然

藉此20款新相机型号发布之际,Basler还宣布为ace系列启用全新的命名系统。该系列推出时的定位是市面上最小的相机之一,自此之后一直获得了稳定的发展。随着全新CMOS芯片的整合以及通过PGI图像优化功能包的形式获得的各类功能拓展,ace系列相机已在技术发展方面迈上了新的台阶——“全新的ace”应运而生。如今整个相机系列共有超过120多种型号,并有一系列丰富的芯片、接口、分辨率、功能和尺寸可供选择。 为了方便顾客比较和选择产品,并更好地区分不同的型号特色,从即日起Basler将会把ace系列产品细分为三个产品线:ace classic、ace U以及ace L。请访问以下页面了解不同产品线的详细说明:www.baslerweb.com/ace-product-lines

希望了解更多有关这20款ace相机的信息?请访问我们的网站 www.baslerweb.com/new-ace 或者与Basler销售团队或当地的Basler经销伙伴联系。