您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 62952828

过滤器

44 个结果符合您的筛选条件。

 0  个匹配结果。

显示过滤器
重设过滤器

很抱歉,所选筛选条件没有任何结果。

44 个结果符合您的筛选条件。

 0  个匹配结果。

17.09.2019

中国医药对外贸易有限公司将在2019 CMEF秋季会上展出Basler 医疗相机产品

Basler医疗产品代理商,中国医药对外贸易有限公司将于2019年10月19日-22日参加中国国际医疗器械博览会(CMEF)秋季展会,并展出Basler医疗与生命科学专用相机MED ace系列产品。欢迎莅临我们代理商的展位:N3K11 更多

11.09.2019

利用计算机视觉应用进行深度学习

利用视觉系统进行深度学习:在新专页上,我们围绕这个主题提供了概述,并描述了深度学习的优势。 更多

28.08.2019

现已提供CoaXPress 2.0评估工具包

新的CoaXPress 2.0评估工具包中提供Basler boost相机和Basler CXP-12接口卡的系统设计样品,现可订购。CXP-12配件入门套件和pylon相机软件套装的SDK可确保顺利进行调试,并为您节省时间和评估成本。 更多

22.08.2019

pylon 6.0推出新功能并支持CoaXPress 2.0

想体验Basler新款CoaXPress 2.0相机和CXP-12接口卡吗?随着全新Windows版pylon 6.0的推出,Basler首次为CoaXPress 2.0新标准提供支持。只需点击几下,即可安装所有必需的驱动程序和软件库,助您轻松设置好Basler CXP-12接口卡和Basler boost相机,并顺利投入运行。其他新功能还包括:pylon Viewer的停靠控制和大幅提高性能。 更多

12.08.2019

新款Basler镜头:Basler镜头2/3",200万像素分辨率,8.6 mm小焦距

我们进一步扩展了Basler镜头产品线,现推出一款焦距为8.6 mm的镜头,适用于分辨率为200万像素的2/3”芯片。 更多

08.08.2019

黑白相机PGI– 适用于dart相机的全新图像优化功能包

Basler dart系列黑白相机推出新的图像优化功能包!PGI功能包内置于相机,是一项强大的成像优化技术,可全速提升图像质量。在dart系列黑白相机中,通过结合噪声抑制和锐度优化功能,现在能确保为您提供最佳的图像,不会对处理器增加任何负载。 更多

06.08.2019

适用于NXP(恩智浦)i.MX 8处理器的Basler嵌入式视觉解决方案

两款全新的dart BCON(基于MIPI)相机模块和相机附加工具包,具备易于集成和性价比出色的特点,是为NXP i.MX 8处理器系列增加图像处理功能的理想之选。 更多

29.07.2019

将嵌入式视觉解决方案用作物联网(IoT)应用中的智能芯片

Basler推出了现场演示,展示了如何将嵌入式视觉解决方案用作图像数据分类的高效智能芯片。请阅读本用例,了解更多关于此解决方案的详情及其优势。 更多

16.07.2019

全新ToF(Time-of-Flight)相机:Basler blaze可实现精准、简单、快速的3D成像

新一代Basler 3D相机即将推出。Basler blaze相机采用新Sony DepthSense™芯片和激光光源技术,让3D形状和体积测量应用更精准、简单和快速。 更多

15.07.2019

视觉系统配置器:助您轻松组装您的视觉组件

您是否希望能轻松为您的个性化视觉解决方案选择高品质的匹配组件?我们的“视觉系统配置器”将助您轻松做出选择。 更多

10.07.2019

现已正式投入量产:Basler MED ace系列,提供900万像素和1200万像素分辨率相机

更多型号 = 轻松找到更适合您应用的相机!MED ace产品线新增的八款型号,专为医疗和生命科学领域而设计,现已投入量产。所有MED ace相机型号均严格按照ISO 13485:2016标准进行生产和分销,其独特的MED功能包可以满足市场上客户的需求。 更多

20.06.2019

物联网正在如何改变零售业?

在新一期的Vision Campus视频中,我们带领大家领略零售业的未来。我们的专家Thies Moeller将解释物联网正在如何改变零售业市场,以及说明嵌入式视觉解决方案可以如何从中获益。 更多

11.06.2019

6月热浪来袭,Basler China与您相约在鹏城

2019年6月26日-28日,IAMD华南国际工业自动化展览会在深圳会展中心开幕,Basler China将展出众多新品,欢迎您来参观。 更多

06.06.2019

采用AI软件和Basler相机实现智能自助结账

Basler通过现场演示系统,展示了一款使用AI软件的自动零售结账终端。其嵌入式视觉系统能够迅速对购物筐中的产品进行识别和分类,并显示价格。该演示表明,通过将AI与精益的嵌入式视觉系统相结合,即可得到创新的嵌入式应用,让我们的日常生活变得更方便。 更多

04.06.2019

采用BCON(基于MIPI)接口的Basler dart和荣获奖项并配备高通骁龙820的开发工具包现已正式投入量产

Basler dart BCON(基于MIPI)和搭载高通骁龙820的Basler dart BCON(基于MIPI)开发工具包现已投入量产。采用MIPI接口的Basler dart能进一步提升效率,实现精益的嵌入式系统,同时不影响成像质量。 更多

27.05.2019

全新ace 2:功能恰到好处,满足任何需求

在打造Basler ace 2新相机系列时,我们采纳了客户提供的宝贵建议,并融合了Basler在第一代ace系列中累积的丰富产品经验。新一代ace包括三条产品线 - ace 2 Lite可为简单应用提供有限的必需功能, ace 2 Basic可满足标准视觉要求;而ace 2 Pro具备Compression Beyond(压缩超越)、Pixel Beyond(像素超越)和PGI图像优化功能包等独特功能,可实现最佳性能。该系列首批共十款相机型号,均配备Sony IMX392芯片。 更多

09.05.2019

色彩校准–使用Basler MED ace采集质量更高的图像

在医疗和生命科学应用中,借助色彩校准工具,您可以让您的Basler MED ace相机立刻适应新的光源情况,助您采集显色效果极为可靠的图像。 更多

06.05.2019

智能重构未来,为医疗技术赋予视觉的力量!Basler继续亮相2019年CMEF医博会

Basler与医疗产品代理商中国医药对外贸易有限公司,再次亮相2019年CMEF春季展会。我们期待在这次活动中,与您见面! 更多

16.04.2019

全新独特功能:Basler推出智能光源解决方案

Basler正式推出安装简便、具有成本效益的智能光源解决方案。客户可以根据不同的视觉系统要求,自由选择“灵活型”和“简单型”应用方案。 更多

08.04.2019

ISO 13485:医疗产品制造商的明显优势

经 ISO13485:2016医疗设备标准认证的供应商,能够为基于相机的医疗产品制造商带来哪些优势?我们的白皮书阐述了这项标准的要求,列出让制造商和供应商在质量管理方面共同合作的多种方法,并分析各类情景的优势和缺点。 更多

04.04.2019

Basler定制款相机助力北昂(BEION)提升显微医学成像系统

Basler的客户上海北昂专注开发基于视觉系统的显微医学成像解决方案。此类应用对图像质量和色彩保真度要求非常高。Basler定制款医疗相机,北昂(BEION)产品的图像质量和性能都有了显著的提升。 更多

03.04.2019

Basler嵌入式视觉工具包在嵌入式世界展荣获奖项

配备高通骁龙820的dart BCON(基于MIPI)开发工具包,凭借其创新的产品概念赢得了评委会的青睐:该工具包直接使用骁龙SoC的图像信号处理器,从而降低了系统的整体处理器负载。 更多

19.03.2019

Basler boost产品发布:新相机采用CoaXPress 2.0接口,实现高数据传输率

Basler boost是首款采用CoaXPress 2.0接口的相机,能为高要求应用提供出众性能。Basler boost完整套装还可以一站式地提供相机和匹配的接口卡。 更多

14.03.2019

如何通过相机模块来扩展嵌入式视觉系统?

想为您的嵌入式系统赋予“视觉”能力,把它转化为嵌入式视觉系统吗?有许多理由值得您这么做。想知道相机模块需要哪些功能?相机如何集成至嵌入式系统?欢迎阅读本期白皮书,了解更多信息。 更多

11.03.2019

现已正式投入量产:符合ISO 13485:2016标准的Basler MED ace相机

蓄势待发:首批经过ISO 13485:2016标准认证的Basler MED ace相机系列型号已正式投入量产(200万像素和500万像素分辨率)。集成的Basler MED功能包经过专门开发,结合了领先于市场的硬件、固件和软件功能,可降低客户的开发难度。 更多

11.03.2019

Basler China启动大会获得圆满成功

Basler China公司启动会议在深圳隆重召开。鼓励和促进全球员工的交流与相互了解,以更高的热情投入工作。 更多

07.03.2019

采用Basler MED ace的创新数字化病理学解决方案

当显微术遇见数字化——这就是Smart In Media的新款数字化病理学系统。病理学医生和其他医师经常使用显微镜来检验样本材料。集成的Basler MED ace可以快速方便地采集显微样本,拍摄高分辨率图像,并将图像通过网络进行分享。 更多

05.03.2019

pylon相机软件套装5.2.0 - 新功能

广受欢迎的Basler pylon相机软件套装现推出5.2.0新版本,包括以下新功能:C++通用静态API、锐化指示器、GigE Action Command(行动命令)评估工具,以及暗角校正功能。 更多

28.02.2019

CoaXPress2.0 - 适合高要求应用的工业图像处理标准

CoaXPress接口有哪些优势?哪些应用最适合使用CoaXPress? 更多

27.02.2019

Basler将携创新产品再次亮相CACLP,让视觉技术助力医疗行业

Basler将携创新产品和演示系统亮相于2019年3月22-24日在南昌举行的第16届国际检验医学暨输血仪器试剂博览会(CACLP)。欢迎莅临我们的展位(展位号:A2-T36),参观并了解Basler MED ace系列的最新产品,以及针对医疗和生命科学领域应用的特色功能,看Basler如何利用视觉技术助力体外诊断等医疗行业。 更多

27.02.2019

Basler China将携创新产品参加Vision China (上海) 2019

Basler China将以“视界合一,创享未来”为主题,盛装亮相Vision China (上海) 2019展会,并通过丰富的产品线、创新的产品和解决方案、精彩的演示系统向观众展示一站式的视觉产品和解决方案。 更多

11.02.2019

适用于医疗和生命科学的Basler MED ace相机:在显微镜应用中实现极高的色彩保真度

Basler MED ace 相机功能丰富,是光学显微镜应用的理想选择。欢迎阅读我们的《产品洞悉》,了解更多关于MED ace及其相关功能的信息。 更多

07.02.2019

分析智能城市的人流和车流

采用对弱光感光灵敏和高分辨率ace U的视觉系统如何同时分析人流和车流、放大异常行为,并重复查看片段?欢迎了解! 更多

06.02.2019

品质卓越的成功产品:Basler racer系列线阵相机

实现更高的分辨率:Basler racer系列相机每年不断突破销量纪录,各款芯片型号均获得良好的发展。 更多

22.01.2019

暗角校正功能:利用新的Basler功能校正边缘阴影

Basler在ace U和ace L系列精选相机型号中集成了“暗角校正功能”(Vignetting Correction):当像圈尺寸相对芯片尺寸过小时,此功能可以帮助校正图像边缘阴影,让用户能够在不牺牲图像质量的情况下,采用更小、更便宜的镜头。 更多

21.01.2019

什么是CoaXPress?

对于许多数据传输标准而言,要实现远距离高速传输大量的数据,这个要求难免过于苛刻。而工业图像处理领域的CoaXPress (CXP) 正是能实现这个目标的标准。 更多

15.01.2019

让机器看懂世界——埃尔森3D视觉系统和Basler ace U相机实现高效的汽车头灯检测

在同一条生产线上检测不同型号、形状各异的汽车头灯耗时耗力,且成本很高。看看Basler的客户埃尔森智能科技如何利用Basler ace U相机的功能,结合自己的智能算法和AI分析技术,优化汽车头灯的自动化检测流程。 更多

14.01.2019

现已投入量产:采用Sony IMX183芯片的2000万像素ace U型号

我们扩展了我们最成功的相机系列产品线:四款采用Sony IMX183芯片的高分辨率ace U新型号,现已投入量产。分辨率达2000万像素,帧速率最高可达17 fps,尤其适用于需要对精密结构进行详细检测的应用。 更多

02.01.2019

Basler China正式进入运营

“视界合一,创享未来”,Basler China将秉承以客户价值为导向的品牌核心,继续服务中国市场,致力于为客户提供一站式视觉解决方案。 更多

载入更多新闻