您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 62952828

过滤器

50 个结果符合您的筛选条件。

 0  个匹配结果。

显示过滤器
重设过滤器

很抱歉,所选筛选条件没有任何结果。

50 个结果符合您的筛选条件。

 0  个匹配结果。

13.12.2018

Basler的故事

Norbert Basler先生是公司的创始人和监事会主席。他在“Basler的故事”短片中与大家分享见解。通过短片,了解Basler AG 30年的发展历史;是哪些价值观塑造了Basler的企业文化;以及家族企业的优势。 更多

10.12.2018

Capgemini提出配备IoT(物联网)解决方案的智能生产系统

在生产过程中,系统应如何检查产品是否安装正确或是否存在错误?另外,此系统应该怎么样设计成更智能的产品,并长期改善最终表现?来自合作伙伴Capgemini的用例显示了如何借助机器学习、DeepFrameworks、神经网络和IBM Watson IoT服务来设置工业IoT解决方案。 更多

13.11.2018

现已上市:dart BCON(基于MIPI)开发工具包

dart BCON(基于MIPI)开发工具包现已上市。该工具包为您提供所需的全部组件,用以评估dart BCON(基于MIPI)相机模块,并轻松将相机模块设入您的嵌入式视觉系统。 更多

07.11.2018

新版pylon macOS进一步改良(5.1.1版)

适用于macOS的新版pylon(5.1.1版)具备多种新功能。我们来看看新功能概览。 更多

30.10.2018

什么是机器视觉SDK?

究竟什么是机器视觉SDK?它能如何在图像处理方面提供帮助?欢迎观看Vision Campus视频,了解更多信息! 更多

23.10.2018

现已开始量产: 四款采用Sony IMX287和IMX273感光芯片的ace U新相型号

四款Basler ace U新相机已进入量产阶段,采用Sony Pregius系列的IMX287和IMX273感光芯片。这四款USB3.0相机在ace U产品线中扩充了160万像素以下的低分辨率型号。 更多

02.10.2018

高分辨率新品上市:采用Sony IMX183芯片、分辨率为2000万像素的ace U型号

我们扩展了最成功的相机系列产品线,全新推出四款采用Sony IMX183芯片的高分辨率ace U型号。新款相机的分辨率达2000万像素,帧速率最高可达17 fps,尤其适用于需要对精密结构进行详细检测的应用。 更多

25.09.2018

让我们的丰富经验为您保驾护航

凭借在视觉行业累积的30年经验,我们已成为计算机视觉应用开发领域的资深合作伙伴。请观看我们最新的公司宣传片,了解Basler如何为科技赋予视觉的力量。 更多

03.09.2018

告别图像丢失和电源不稳定

Basler运用USB 3.0接口已有五年多经验,现已按最新的设计标准,对USB 3.0数据线产品线进行更新,并新增1m版线材,进一步扩展产品范围。 更多

29.08.2018

新版pylon 5发布 — 使用最新的MPEG-4编码器录制视频,更加友好易用!

新版pylon 5现已开放下载,新功能包括:配备MPEG-4编码器,支持高速视频录像;提供最新直方图功能;以及更多语言支持。 更多

16.08.2018

新一期产品洞悉:成像芯片模块、视觉模块和相机模块有哪些不同之处?

成像芯片模块、相机模块和视觉模块有何差异?我们的《产品洞悉》清晰明了,对各类模块进行了解释说明,并向您展示它们之间的差异。 更多

14.08.2018

现已正式投入量产: 四款采用Sony IMX287和IMX273感光芯片的ace U新相型号

四款Basler ace U新相机已进入量产阶段,采用Sony Pregius系列的IMX287和IMX273感光芯片。这四款GigE相机在ace U产品线中扩充了160万像素以下的低分辨率型号。 更多

09.08.2018

生命与色彩:为什么色彩较准在医疗技术中如此重要

由于许多应用的诊断过程需要图像的协助。因此,在医疗和生命科学领域,所采集图像的色彩保真度起着重要作用。在Vision Campus的文章中,我们详细说明了相机色彩校准的工作原理,以及色彩校准的重要性。 更多

27.07.2018

从低分辨率CCD相机转换到低分辨率CMOS相机

了解使用低分辨率CMOS相机替换低分辨率CCD相机时,您必须考虑哪些因素。 更多

11.07.2018

Basler与中国代理商北京三宝兴业建立合资公司

Basler与北京三宝兴业视觉技术有限公司强强联手,进一步巩固在中国的市场。北京三宝兴业是行业领先的部件代理商,与我们合作已近20年。 更多

09.07.2018

Basler racer助力餐具分拣系统有序运行

位于德国北部的ISW GmbH公司(全称Industrielle Sensorsysteme Wichmann GmbH)是Basler的客户之一。该公司开发出了一个图像处理解决方案,在餐具分拣系统中采用两台Basler racer相机,减少了在清洁后采用人工进行餐具分拣所需的人力和时间。 更多

06.07.2018

Basler ace L相机绽放光芒,实现高光泽汽车零件检测

对有光泽的汽车零件表面进行肉眼检测时难度很大,所以越来越多的公司都在寻求能够执行此类复杂作业的自动化流程。我们的成功案例将展示Basler的客户Helmee Imaging如何借助Basler ace L相机来优化其AOI系统。 更多

05.07.2018

全新pypylon界面,专用于Python开发以及ROS的pylon相机驱动程序

pylon开源项目:借助Basler高性能pylon相机软件套装的新接口pypylon,Python程序员可以快速、方便、高效地开发原型应用,并测试Basler相机。为机器人操作系统(ROS)而设的pylon相机驱动程序让用户能够在机器人应用中使用Basler GigE和USB 3.0相机。 更多

19.06.2018

业界独创:1:1替换产品,可完美替代采用Sony ICX618芯片的CCD相机。

Basler推出的ace U新相机型号,是目前市场上唯一一款相机,能够以1:1的比例完美替代采用Sony ICX618芯片的CCD相机。 更多

13.06.2018

多光谱相机:工作原理及用途

什么是多光谱相机?它的用途有哪些?Basler的专家Thies Moeller将会在Vision Campus视频中讲解多光谱相机的制造过程、工作原理,以及哪些应用需要多光谱图像。 更多

12.06.2018

Basler喜迎30周年志庆,为企业未来制定清晰愿景

Norbert Basler先生于1988年成立了Basler公司,希望借助机器视觉,为质量保证领域带来颠覆性的革新。如今,创始人的企业愿景大家有目共睹:Basler已成为世界工业相机行业的领军企业,年度销售额超过1.5亿欧元,公司还为未来制定了目标远大的增长战略。 更多

11.06.2018

新版Basler ToF软件现已发布

您现可前往下载专区,下载最新版的ToF软件(1.4.0版)。新版本推出了全新功能,您可下载适用于Windows操作系统版本以及适用于 Linux x86操作系统的版本。 更多

30.05.2018

全新ace lite相机系列 --- 简单应用的实惠之选

新的ace lite产品线,共有14款相机型号,通过深入了解基础应用客户的实际情况与需求,应运而生,是简单应用的理想选择。 更多

30.05.2018

Basler将再次亮相Vision China 2018(深圳)展会

Basler与您相约Vision China 2018 深圳展会。我们在4号馆4.48展位,期待您的光临。 更多

14.05.2018

全局快门、滚动快门:白皮书更新

几年前,Basler曾经详细介绍过全局快门和滚动快门的不同功能。由于现代CMOS芯片技术取得巨大进展,我们对白皮书进行了全面更新,以反映出最新的技术发展。 更多

07.05.2018

如何更好地比较现代CMOS相机?

不同的制造商生产的相机型号采用相同的芯片,生产出来的相机就一样吗?Vision Campus的文章将助您选择合适的相机,并提示您需要考虑哪些问题。 更多

07.05.2018

Basler网站新页面将提供设计参考案例

网站新页面的设计参考案例:在网站的嵌入式视觉部分,Basler将介绍现有的全部设计参考案例和开发工具包。 更多

04.05.2018

ToF (Time-of-Flight)相机在机器人技术、物流领域的典型应用

ToF相机为机器人技术和物流领域开创新的应用范围。通过3D相机,机器人可以为自己定向,或提供重要信息,准时完成多种任务。 更多

16.04.2018

机器如何学习?

您如何教会机器自主学习?即刻观看Vision Campus视频,了解机器如何借助神经网络而实现“智能”,以及这种人工智能有何用途。 更多

11.04.2018

采用dart BCON(基于LVDS)的Critical Links开发工具包荣获《视觉系统设计 》创新奖

Critical Link是Basler合作伙伴网络的成员之一,它为Basler dart开发的MitySOM-5CSx嵌入式视觉开发工具包(VDK)近日荣获《视觉系统设计》创新奖铜奖。 更多

10.04.2018

新版pylon 5发布 - 让相机评估与软件开发从未如此轻松!

新版pylon 5正式开放下载:现提供集成相机产品建档功能和多语言支持。 更多

03.04.2018

HÄGRING VR眼镜采用Basler dart以实现视觉化建造

Bjorkstrom Robotics是一家瑞典的初创企业,通过Basler dart USB 3.0相机,为建造行业开发了一套增强现实的解决方案。HÄGRING VR眼镜使用全球导航卫星系统(GNSS)测量技术的精确定位方法,并结合增强现实,为建造工作从初始阶段直至工作结束的过程实现视觉化。 更多

26.03.2018

新一期白皮书:USB 3.0提供的多种传输方式

历经四年时间,USB 3.0接口终于在机器视觉市场上打响名堂。USB3 Vision对如今的成功做出了不少贡献。在线材方面,USB3 Vision标准仅定义了USB 3.0接口的插头技术规格。 更多

23.03.2018

Basler公布2017年度营业数据: 公司确认年度成果创下新纪录,预计2018年将进一步稳步发展

不仅销售额增长了54%,我们还获得了更大的市场份额,进一步提升了市场领导力。公司新聘了68名员工,并计划于2018年聘请超过100名新员工,为未来数年的发展打下坚实的基础。 更多

20.03.2018

告别CCD芯片。适用于医疗和生命科学领域的Basler相机正式亮相。

为满足医疗和生命科学市场的高要求以及解决其面临的成像挑战,Basler现推出全新MED ace相机系列,结合强大CMOS芯片技术和独特MED功能包。另外,Basler根据 ISO 13485:2016标准而新推出的质量管理系统,可提供额外的品质标准保障。 更多

13.03.2018

八款配备Sony Pregius芯片的Basler ace U新相机

我们最成功的相机系列仍在不断发展壮大!Basler推出八款配备Sony Pregius系列IMX287和IMX273芯片的全新ace相机,进一步在ace U相机系列中扩充了160万像素以下的低分辨率型号。 更多

12.03.2018

采用Basler dart BCON(基于LVDS)相机模块的激光扫描仪

ArdeoNova在其激光扫描仪中采用了Basler dart BCON(基于LVDS)相机模块。凭借这种技术,工业图像处理和自动化越来越具有成本效益。 更多

08.03.2018

Basler Lenses 2/3"现已正式投入量产!

继顺利完成系统设计阶段并广泛在各类应用中获得使用后,Basler Lenses 2/3”镜头现已投入量产,可支持分辨率高达200万像素的芯片。 更多

06.03.2018

为ace系列注入新力量:ace系列配备黑白相机PGI图像优化功能包以及堆栈ROI

我们现正扩展ace相机系列,新增多个图像处理选项:Basler ace U和ace L的精选型号已可使用两大强大功能:黑白相机的PGI图像优化功能包,以及堆栈ROI。 更多

27.02.2018

Basler将盛装出席 Vision China (上海) 2018

Vision China(上海)2018将于2018年3月14-16日在上海新国际博览中心W5馆召开。Basler将再次盛装亮相,向大家展示一系列致力于打造未来新境界的视觉产品。 更多

22.02.2018

更加安全:采用Basler ace USB 3.0相机的无人机侦测系统

Basler ace USB 3.0相机是Rinicom Sky Patriot无人机侦测系统里最重要的硬件组件之一。在光源条件不断变化的情况下,相机仍然能够提供可靠的高质量图像。因此,它可以侦测到数千米外的无人机。 更多

20.02.2018

万众期待:配备BCON(基于MIPI)接口的Basler dart

了解我们的新款相机模块:Basler dart相机现也提供BCON(基于MIPI)接口,助力实现极精益的嵌入式视觉系统,且无需担心影响成像质量 更多

09.02.2018

第100万台相机:Basler ace庆祝ace系列的新里程碑

备受市场欢迎的Basler ace系列迎来了新里程碑 ,特此庆祝阿伦斯堡生产线于近期完成第一百万台ace相机的生产工作。这台意义非凡的相机已交付给Basler中国代理商三宝兴业。 更多

08.02.2018

eyefactive运用Basler dart创造未来的创新互动

eyefactive是一家德国的技术公司,采用Basler dart板级相机,用于公司开发的大屏幕触屏多点触控和多用户技术。 更多

30.01.2018

色彩在图像处理中扮演何种角色?

色彩在图像处理中扮演何种角色?在许多应用当中,通常仅需黑白图像即可完成检测任务。而如今,色彩所带来的信息变得愈发重要。欢迎浏览Vision Campus,了解更多关于这一主题的信息。 更多

16.01.2018

无惧严寒和酷暑:在不同温度下仍然提供可靠的图像

在变化多端的环境温度下,相机如何提供可靠的图像?我们的白皮书会为您解答上述问题,还有更多精彩内容等您来探索! 更多

15.01.2018

Basler ToF相机协助机器人灵活处理木制品

Basler的客户VTT开发出一个可重构的机器人芯片系统,可以识别并定位木制品。这个系统使用了Basler ToF(Time-of-Flight)相机的3D技术。我们的成功案例将为您详细讲解它的运作方式。 更多

载入更多新闻