您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK

显微镜中的相机

用于图像采集和处理的相机技术对于光学显微镜来说极为重要。这项技术可允许详细研究不同的结构和功能。应用示例包括医疗和生物研究、诊断、药物测试或材料科学。Basler相机适用于常规光学显微镜或荧光显微镜应用。为什么?Basler相机能够实时提供极高的成像质量、确保出色的色彩重现以及高动态范围,可以对极为精细的结构进行可重现的详细检查和分析。

常规光学显微镜

常规光学显微镜

在科学、生物医学和临床实验室领域(例如组织学、细胞生物学、血液学及医疗微生物学),许多常规显微应用都是基于使用不同光源和对比度方法的光学显微镜。相机是这些显微镜应用的核心部分。它们有助于实时跟踪、讨论、记录、分析和存档图像。相机必须要可靠地提供高分辨率的清晰图像,并且保持出众的色彩保真度,Basler相机可以轻松满足这个要求。

“成像出色”MED功能包可为光学显微镜提供显著优势

我们的Basler MED ace相机系列可以完美满足医疗和生命科学市场对其系统成像组件的严格要求。光学显微镜就是其中一个要求严格的应用示例。“成像出色”是我们提供的MED功能包之一,它可以让Basler MED ace相机发挥出色表现。让我们来看看“成像出色”的两个功能特点,了解它们怎样协助您轻松快速地获得优秀的成像质量。

适用于常规光学显微镜的相机

相机型号 水平/垂直分辨率 帧速率 黑白/彩色 接口 感光芯片
Basler MED ace 2.3 MP 41 color 1920 px x 1200 px 41 fps Color USB 3.0 IMX249
Basler MED ace 2.3 MP 164 color 1920 px x 1200 px 164 fps Color USB 3.0 IMX174
Basler MED ace 5.1 MP 35 color 2448 px x 2048 px 35 fps Color USB 3.0 IMX264
Basler MED ace 5.1 MP 75 color 2448 px x 2048 px 75 fps Color USB 3.0 IMX250
Basler MED ace 5.3 MP 20 color 2590 px x 2048 px 21 fps Color GigE PYTHON 5000
Basler MED ace 6.4 MP 59 color 3088 px x 2064 px 59 fps Color USB 3.0 IMX178
Basler MED ace 8.9 MP 32 color 4096 px x 2160 px 32 fps Color USB 3.0 IMX267
Basler MED ace 8.9 MP 42 color 4096 px x 2160 px 42 fps Color USB 3.0 IMX255
Basler MED ace 12.3 MP 23 color 4096 px x 3000 px 23 fps Color USB 3.0 IMX304
Basler MED ace 12.3 MP 30 color 4096 px x 3000 px 30 fps Color USB 3.0 IMX253
Basler MED ace 20.0 MP 17 color 5472 px x 3648 px 17 fps Color USB 3.0 IMX183

与常规光学显微镜相关的有趣读物

适用于光学显微镜的Basler MED ace相机

适用于光学显微镜的Basler MED ace相机

专为医疗和生命科学领域量身定制的Basler MED ace相机。MED ace与Basler的其他相机有什么区别?为什么MED ace特别适用于光学显微应用?

阅读《产品洞悉》
为医疗显微镜进行成像优化

为医疗显微镜进行成像优化

上海北昂医疗技术有限公司(BEION)开发了多套适用于医疗显微镜的光学系统。此类应用对成像质量和色彩保真度具有很高的要求。借助Basler相机,BEION实现了理想的成像质量。

阅读客户案例

荧光显微镜

荧光显微镜属于光学显微镜的一种,可用于实验室常规检查和诊断,但也适用于生物医学和临床研究。光学显微镜可用于实验室常规检查和诊断,但也适用于科学、生物医学和临床研究。使用荧光成像可以区分出最小的细胞甚至分子结构。除此之外,相机技术也非常重要:Basler相机具有低噪声、高动态范围和较高的光敏度,因此非常适合荧光显微镜应用。

荧光显微镜

适用于荧光显微镜的相机

相机型号 水平/垂直分辨率 帧速率 黑白/彩色 接口 感光芯片
Basler MED ace 2.3 MP 41 mono 1920 px x 1200 px 41 fps Mono USB 3.0 IMX249
Basler MED ace 2.3 MP 164 mono 1920 px x 1200 px 164 fps Mono USB 3.0 IMX174
Basler MED ace 5.1 MP 35 mono 2448 px x 2048 px 35 fps Mono USB 3.0 IMX264
Basler MED ace 5.1 MP 75 mono 2448 px x 2048 px 75 fps Mono USB 3.0 IMX250
Basler MED ace 5.3 MP 20 mono 2590 px x 2048 px 21 fps Mono GigE PYTHON 5000
Basler MED ace 6.4 MP 59 mono 3088 px x 2064 px 59 fps Mono USB 3.0 IMX178
Basler MED ace 8.9 MP 32 mono 4096 px x 2160 px 32 fps Mono USB 3.0 IMX267
Basler MED ace 8.9 MP 42 mono 4096 px x 2160 px 42 fps Mono USB 3.0 IMX255
Basler MED ace 12.3 MP 23 mono 4096 px x 3000 px 23 fps Mono USB 3.0 IMX304
Basler MED ace 12.3 MP 30 mono 4096 px x 3000 px 30 fps Mono USB 3.0 IMX253

与荧光显微镜相关的有趣读物

现代CMOS芯片在荧光应用中的运用

现代CMOS芯片在荧光应用中的运用

Sony停产CCD芯片后,仍在设备中采用CCD芯片的系统制造商必须将其替换为CMOS芯片。此问题同样影响着采用荧光方法的医疗、科学或临床诊断应用。

即刻阅读白皮书
欧蒙公司(EUROIMMUN)计算机辅助免疫荧光显微镜采用Basler ace和dart相机

欧蒙公司(EUROIMMUN)计算机辅助免疫荧光显微镜采用Basler ace和dart相机

欧蒙公司的EUROPattern系统可以进行自动化和计算机辅助荧光显微检查。由集成的Basler相机采集的图像能为实验室医生提供诊断建议。出色的图像数据可确保高质量和高可靠性。

阅读客户案例

更多来自医疗和生命科学领域的应用

眼科

眼科

眼科诊断和治疗设备对成像组件有多项重要的要求,包括帧速率、分辨率和可再现性。Basler相机完全可以轻松满足这些要求。

了解关于眼科相机的更多信息
实验室设备和自动化

实验室设备和自动化

Basler相机非常适用于流程自动化、质量控制或生物成像。为什么?因为它们能实现可靠的分析性能和较高的样本处理量。Basler相机快速精确,可以生成可重现、高质量的图像。

了解相机在实验室自动化中的应用
更多应用

更多应用

Basler相机具有出色的成像质量、高分辨率和高帧速率,可适用于各类应用。其中包括皮肤科检查,以及外科或牙科的影像检查等等。

了解关于其他应用相机的更多信息

您是否有任何疑问?

许多显微应用中都采用了相机技术。Basler相机正是理想的选择。如需获得详细信息,欢迎联系我们的销售团队,我们期待您的咨询!

联系销售团队