您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 6295 2828 新闻中心

在更多应用中使用相机

数字成像和处理技术的最佳实践为医学、医疗技术和生命科学领域提供了强有力的支持。除了眼科、实验室自动化和显微应用之外,相机还有很多其他应用领域,如皮肤科、牙科和外科手术的影像检查等等。此外,在骨科和康复医学中,还有适用于运动检测和分析以及病人监测的相机技术,可用于早期发现并发症。我们的Basler相机与众不同,保证所有这些应用都能获得卓越的成像质量和高可靠性。

应用领域和我们的相机推荐

牙科

牙科

牙科的最新技术需要依赖具有高分辨率和高灵敏度的高速相机。Basler dart t和 Basler MED ace 等相机采用精巧的设计,能满足易于集成的理想先决条件,可以对上颚、下颚和咬合情况提供精确的印模成像。小型的高性能相机也可以用于口腔扫描仪(口内扫瞄仪)或口腔模型和印模扫描仪等设备。

皮肤科

皮肤科包括多种图像分析应用,例如早期癌症检测、皮肤病变诊断和伤口愈合过程观察等等。Basler MED ace 相机非常适合此类皮肤科应用领域。因为它可以实时提供高质量的图像,具有卓越的色彩重现和高灵敏度。在此过程中,可以借助相机来查看图像、记录文档和进行详细分析。

皮肤科
外科影像检查

外科影像检查

外科影像检查需要实时精确地显示出精细的解剖学结构。Basler MED ace 能够可靠地提供具有高对比度和精确色彩重现的高分辨率图像,为术中观察提供最佳起点。在进行微创计算机和机器人辅助手术和术中导航时,由于要使用基于光学显微镜和荧光技术的可视化技术,因此图像的显示、分析、模拟和文档记录发挥着非常重要的作用。

体育与运动

物理治疗师、职业治疗师、教练、裁判或观众眼睛所见的情况都无法与现代数字相机的速度和采集细节相媲美。因此,像 Basler MED ace 这样的相机在体育与运动领域具有实用价值。相机可用于进行运动分析。它能帮助运动员优化动作细节,并帮助物理治疗师和职业治疗师开展工作。足球场也会配备高速相机,让教练、裁判和观众可以查看比赛情况的细节和慢镜头回放。

体育与运动

更多来自医疗和生命科学领域的应用

眼科

眼科

眼科诊断和治疗设备对成像组件有多项重要的要求,包括帧速率、分辨率和可再现性。Basler相机完全可以轻松满足这些要求。

了解关于眼科相机的更多信息
实验室设备和自动化

实验室设备和自动化

Basler相机非常适用于流程自动化、质量控制或生物成像。为什么?因为它们能实现可靠的分析性能和较高的样本处理量。Basler相机快速精确,可以生成可重现、高质量的图像。

了解相机在实验室自动化中的应用
显微镜

显微镜

无论是用于常规光学显微镜,还是荧光显微镜应用,实时的高成像质量、出色的色彩重现和高动态范围都是应用对相机提出的要求,而我们的Basler相机都可以一一满足。

了解相机在显微术中的应用

您是否有任何疑问?

相机技术可以用于许多医疗和生命科学领域应用。Basler相机正是理想的选择。如需获得详细信息,欢迎联系我们的销售团队,我们期待您的咨询!

联系我们的销售团队