我们的相机是眼科诊断设备(包括OCT扫描仪和眼底镜)的理想之选。它们可以帮助医生观察人眼,进而诊断疾病。此类医疗器械必须遵守严格的法规要求。借助“MED功能包-轻松合规”,Basler MED ace相机可以轻松满足这些要求。因为我们严格按照ISO 13485:2016标准来生产、销售和维修该系列的相机。
对于大多数集成了相机的医疗和生命科学应用而言,成像质量都非常重要。虽然相机是关键组件,但设备制造商关注的焦点需要覆盖整套视觉系统。为此,通过使用MED功能包的成像出色功能,我们的Basler MED ace相机可以提供一流的自动图像优化功能,让相机的使用更加简单轻松,客户第一次采集图像就能获得最佳成像质量。
医疗和生命科学的应用对成像组件和清洁度都有较高的要求。例如,显微镜中经常使用较高的放大倍数,因此灰尘和其他颗粒会干扰和破坏光路。Basler MED ace相机在生产过程中不会受污染,但在运输和日常处理过程中可能会有异物进入光路。我们利用“MED功能包-防尘功能”来设计我们的相机型号,让光路在任何时候都不会受到灰尘和其他颗粒的影响。
配备“MED功能包-防尘功能”的Basler MED ace相机采用了经优化的硬件设计。这些相机型号中牢固地嵌入了红外截止滤光片。我们还通过在红外截止滤光片和芯片之间进行密封处理,最大限度地减少芯片空间,降低了在运输或日常处理过程中灰尘和其他颗粒进入光路的风险,让光路保持洁净状态。
在洁净室分开生产
为了满足医疗和生命科学应用的特殊清洁要求,我们在制造Basler MED ace相机时严格关注清洁度:相机仅由经过专门培训的员工在单独的洁净室中进行组装。我们还会定期检查和记录空气中的颗粒数量。如果粒子含量过高,则会停止组装相机。我们会先清洁和检查过滤系统,并再次测量空气中的颗粒数量。
对灰尘和其他颗粒进行持续检测
所有Basler MED ace相机均在洁净室中进行生产制造。我们不仅密切关注空气中的颗粒数量。对于配备了“MED功能包-防尘功能”的相机型号,我们还会在组装和最终检查的过程中检查整台相机的不同组件,以专门检查是否存在灰尘和其他颗粒。我们会检查芯片和红外截止滤光片,并在必要时清洁各个组件。我们会通过相机测试工具来检查成品相机。
在日常使用中保证可靠耐用
Basler MED ace相机坚固耐用,可以轻松安装在各种应用中,并且能交替装在显微镜等不同的设备上。相机采用了密闭的芯片空间,因此在客户处理设备的过程中,难以触及的光路中不会落入灰尘或其他颗粒。如有必要,用户还可以清洁过滤器,且不会对芯片造成污染。
防尘功能:可满足显微镜中的特殊清洁要求
显微镜应用可以详尽地检查和分析精细的结构。使用的相机必须能提供无比清晰的高分辨率图像。然而,芯片上的灰尘和其他颗粒会扭曲图像,增加分析难度。Basler MED ace相机配备“MED功能包-防尘功能”,可满足严格的清洁度要求,是显微镜应用的理想之选。
凭借Basler MED ace相机,Basler可以提供专为医疗和生命科学领域应用而设计的相机。借助Basler pylon相机软件套装,您可以顺利地将相机快速集成到应用中。如果您仍然遇到问题,我们很乐意为您提供集成支持!
高速运作 - 帧速率高、数据传输快、传输稳定
Basler能为医疗和生命科学应领域提供极为快速可靠的相机。例如,实验室自动化应用所需的相机须具备采集快速图像序列的能力。过程自动化任务和基于图像的粒子分析系统需要高帧速率和快速稳定的图像数据传输。Basler MED ace相机配备“MED功能包-高速运作”功能,采用了全局快门、CMOS芯片以及USB3 Vision接口技术,因此非常适用于以上这些要求严苛的应用。
Basler MED ace相机所采用的CMOS芯片技术是医学、医疗技术和生命科学应用的理想选择,甚至比CCD芯片技术更胜一筹。为什么?在读取光敏像素的电子之前,CCD芯片会将电子移动到中央读出放大器。相反,CMOS芯片会直接在每个像素中处理电子,以便同时读取所有芯片像素。由于读出时间较短,CMOS芯片的特点是帧速率较高。其功耗较低,所以发热量也相应减少,并且如果芯片不安装额外散热装置的话还能降低噪声。