您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
  • 网络研讨会 - “医疗和生命科学领域中的相机技术:五大趋势”

    观看网络研讨会

关于适用于医疗和生命科学领域的Basler相机的有趣信息

您是否知道Basler MED功能包可以为您省去了部分开发工作?您知道我们的相机可适用于医学、医疗技术和生命科学领域的众多应用吗?您是否密切关注最新的技术发展?我们可以提供所有这些问题的答案!了解Basler MED功能包、应用示例、文章、视频和教程以及行业趋势。

Basler MED功能包

Basler MED功能包

适用于医疗和生命科学的Basler MED功能包结合了硬件、固件和软件功能,因此能降低您的开发工作难度。您获得的优势是:在最短的时间内,自由灵活地获得高质量的图像。

查看Basler MED功能包

医疗和生命科学领域中的相机应用

医疗和生命科学领域中的相机应用

了解合适的相机技术能为医学、医疗技术和生命科学应用带来什么优势。查找来自眼科、显微镜、实验室自动化和其他领域的应用示例。

查看应用示例

文章、视频和教程

文章、视频和教程

您想知道相机能为医疗和生命科学领域带来哪些优势,客户在哪些应用中使用我们的相机,以及了解您应该如何操作我们的显微镜专用软件?您可以在这里找到所需的信息。

查看文章、视频和教程

行业趋势

行业趋势

无论是从CCD转换到CMOS芯片技术、嵌入式视觉的发展,还是CoaXPress 2.0接口技术等等——我们都充分为您考虑了适用于医疗和生命科学领域的重要市场发展趋势!

查看市场趋势

如果您有任何问题,都能在这找到答案!

在相关话题中未能找到您的所有问题的答案?我们的销售团队乐意随时为您提供帮助!

联系我们的销售团队