您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK

适用于医疗和生命科学领域的Basler组件

对于功能良好的视觉系统,您不仅需要高质量的相机,还需要可靠兼容的配件,如镜头或线材。适用于医疗和生命科学领域的Basler组件可以完美兼容我们的相机,包括Basler MED ace。我们确保这些组件能够满足医学、医疗技术和生命科学领域中一系列应用市场的严格要求,让您受益于性能卓越的视觉系统。

Basler视觉组件 – 优势一览

  • 兼容我们的Basler MED ace相机
  • 选择丰富、完美协调的产品线
  • 进行内部开发或,与其他公司合作开发
  • 完美匹配、经过认证和测试的视觉组件
  • 一站式采购(由一个供应商提供全部配件)
  • 具备独特的计算机视觉专业知识,可在您做出购买决策前后提供专业的咨询服务
兼容Basler MED ace的镜头

兼容Basler MED ace的镜头

我们为我们的相机提供了完整的镜头系列。您可以为不同芯片尺寸的任意Basler MED ace相机找到兼容的镜头,从完美兼容的相机和镜头中受益。

为Basler MED ace相机查找镜头
兼容Basler MED ace的线材

兼容Basler MED ace的线材

线材可进行数据传输和供电,对医疗和生命科学领域的视觉系统至关重要。我们可以提供多种数据线和(供电)I/O线材,均能兼容Basler MED ace相机系列。

为Basler MED ace相机查找线材
PC卡

PC卡

借助Basler的PC卡,您可以保持灵活性,并确保为您的优化界面提供安全可靠的图像采集功能。您可以找到专为我们的GigE、USB 3.0和CoaXPress接口的相机而设计的PC卡。

查找PC卡
网络和外围设备

网络和外围设备

在Basler产品线中,我们不仅可以提供与所有相机兼容的电源适配器,还提供采用USB 3.0和千兆网(GigE)接口的网络组件。这些组件作为单个组件通过了Basler认证流程,并且在整个系统中也被证明具备可靠的表现。

查找网络设备和外围设备
配件和完整套装

配件和完整套装

为您的Basler MED ace相机查找其他配件:我们提供经过预先测试的接口或主机适配卡、电源、集线器、开关、完整的入门套件和镜头配件。

查配件和完整套装

简单易用的视觉系统配置器

视觉系统由多个组件组成,其中相机是系统的核心组成部分。凭借Basler MED ace系列,Basler可以为医疗和生命科学领域的应用提供适用的相机。如果您想完善您的视觉系统,视觉系统配置器可以为您提供帮助。
它将帮助您轻松选择所有附加组件,如镜头、线材和其他配件。我们会确保您的组件能互相兼容。

查看视觉系统配置器

您是否有任何疑问?

我们的销售团队期待为您答疑解惑,并乐意为您提供建议!

联系销售团队