您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828

Basler MED功能包

独特而强大的功能包结合了硬件、固件和pylon功能,专为医疗和生命科学而设计。

Basler MED功能包结合了相机的出色优点,能够满足极高的成像要求。Basler MED ace均包含这些优点,还具备专为医疗和生命科学而设计的强大功能。

我们具备深入的技术知识,为您带来品质一流的相机。相机的成像表现出色,能够满足对成像要求高的领域,如实验室自动化、眼科、显微和荧光应用等。凭借行业领先的Basler功能包,我们融合了硬件、固件和pylon功能,能切实满足您的需求:

如果指定功能包中有列出某型号相机,则表示该相机可以整合该功能包中的一个或多个功能。请查阅Basler功能清单,查找具体的相机功能组合,或参阅手册获得更多指导。

如果您想了解MED ace相机,欢迎浏览 baslerweb.com/MEDace

轻松合规

在生产和分销适用于医疗和生命科学领域的Basler MED ace相机时,Basler严格遵守DIN EN ISO 13485:2016的相关标准。此外,我们还符合所有相关的标准要求,如CE、UL、EMC Class B、CISPR Class B或FCC Class B,可为您提供所需的支持。

针对医疗和生命科学领域OEM的规定越来越严格。针对医疗或诊断的规章制度比以往更为复杂,让产品认证过程变得极为耗时。而Basler作为您值得信赖的供应商,我们信守承诺,并严格遵守DIN EN ISO 13485:2016标准。这让Basler获得了独特地位,助力OEM供应商在医疗和生命科学市场中销售产品时能严格遵守相关的法定要求。

DIN EN ISO13485认证

凭借DIN EN ISO 13485:2016认证,Basler已力证其数字相机的开发、生产和服务流程符合质量标准,为市面出售的Basler相机增添信心保证。

Basler MED ace相机拥有专用生产设备,完全符合法定要求。对我们的客户而言,这表示Basler能够提供质量卓越的文档,让审计和产品建档的工作更省心,降低认证过程的复杂程度,同时节省时间。

配合综合更改管理系统一起使用,客户可以时刻了解Basler产品的详细信息。流程跟踪可进一步降低成本,并对召回产品提供更高的透明度。

证书:CE、UL、EMC

Basler一直重点关注产品质量。所有相机均在现场化验室经过大量的测试。Basler能符合所有相关的标准要求,例如:CE、UL、EMC Class A & B、CISPR Class A & B、FCC Class A & B以及RoHs。我们迫切希望能满足客户在医疗和生命科学领域的法定要求。

带领视觉技术向前迈进

Basler是视觉技术领域的领导企业之一。我们也是GigE Vision和USB3 Vision等标准化委员会的活跃成员。两种标准均建立于GenICam标准之上。GenICam标准定义了用于专业领域的所有现代相机标准化编程界面。

成像出色

即刻通过成像出色的成像功能包获得开箱即用的卓越图像。尽情体验Basler MED相机提供的市场领先PGI算法(适用于彩色/黑白相机)、高级自动白平衡以及智能自动对比和自动曝光算法

对于实验室自动化、显微以及眼科的应用,获取清晰可见的图像是一项极为重要的任务。然而,通常OEM在为产品增添附加价值时并非采用将相机调整至性能上限的方式,而是通过结合一套组件来组成完整的系统。因此,用于医疗和生命科学领域的Basler相机具备出色的自动功能,让客户获得开箱即用的卓越图像。这种优势让Basler相机的操作更为轻松,加快上市速度,让客户专注于他们的附加价值。

Basler PGI

Basler先进的PGI算法提供5x5去拜耳化、去伪彩、降噪以及锐化增强功能的优势。其他相机制造商通常会将重要的CPU资源用于主系统,并隐藏“真正的”相机成本。而Basler的做法与此不同,我们所有固件功能都内置在相机内部的FPGA,帮助客户的主机端节省大量资源。

Basler黑白PGI

黑白相机也可运用Basler PGI算法功能。这种算法增强了相机图像的锐化度,并大大降低噪声。

所有功能均在相机内部进行计算,无需占用任何计算资源。

自动成像功能

Basler设计了针对医疗的自动成像功能,让您获得开箱即用的卓越图像。提供自动色彩、自动对比等功能,让普通用户也能轻松获得完美图像。

快速自动曝光

许多场合中的光线条件并非恒定不变,而是处于不断变化的状态。为了获得可靠的图像、卓越的成像质量和方便的用户体验,自动功能必须快速运作,让相机迅速适应新的环境。Basler相机的快速自动曝光功能让相机迅速适应不断变化的物体和放大倍数,让显微应用的运作顺畅高效。

色彩完美

色彩完美功能包整合了多个Basler独特工具,可改变图像的色彩表现。可调整色调、饱和度、亮度设置,实现对色彩空间进行全方面管理。Basler的6轴操作器可进行单色改变,而色彩校准工具可让您找出完美的色彩参数,实现出色的颜色保真度。

显微术和眼科等许多应用,对色彩设置都有着极高的要求。调整和配置的工作过程十分复杂,通常需要耗费宝贵的开发资源。Basler的“色彩完美”功能包能让图像的色彩表现一览无余。将真实图像与相机数字反映的图像之间的色彩误差降到最低,展现出最真实的色彩图像。或者,也可以将图像的色彩表现调整至符合您客户要求的程度。通过我们的专利算法,结合Basler色彩校准工具,您即可为相机配置出误差极小的色彩。

Basler色彩校准工具

将相机的颜色保真度调整至极佳程度,也就是将指定色差程度调整至较低水平。然而,找到“完美”色彩设置的过程十分困难和复杂。Basler色彩校准工具能帮助用户找出颜色保真度的完美色彩参数。提供用户指导的pylon工具利用完整的内置色彩管线,可以让您保存结果。

灵活的全色彩空间

显微术和眼科等许多应用,对色彩设置都有着极高的要求。Basler MED ace相机具备内置固件功能,可实现调整色调、饱和度、亮度等先进色彩调节功能。Basler专利6轴操作器功能进一步允许进行单色改变。相机内部进行图像计算,为主机端节省宝贵的CPU资源。

种类广泛的色彩预设置功能

Basler MED ace系列配备多项色彩预设置功能,可针对特定光源进行优化。除了具备在机器视觉领域久经考验的设置之外,如今的显微应用也能常见集成光源。让您为指定光源快速选择合适的色彩设置,让开发过程省力省心。

弱光成像

将先进的Sony Pregius CMOS芯片技术与Basler独特长曝光模式及内置频率分布功能相结合,共同实现出色的弱光图像。对于荧光成像应用而言,精心设计的CMOS技术与弱光成像功能包具有很大益处。

如今,不少显微和实验室自动化领域的应用都需要弱光成像功能。尽管基于CCD的芯片在传统弱光成像(如荧光)领域占主导地位,CMOS芯片也在迅速发展。随着Sony Pregius IMX芯片系列的出现,CMOS芯片首次展现了相似的高水准,让医疗和生命科学的OEM得以从CCD过渡至CMOS芯片技术。Basler拥有广泛的CMOS相机产品线,是工业相机的行业领导者,也是引领这项技术发展的先锋。

长曝光模式

Basler MED ace相机提供内置长曝光模式,特别为荧光显微应用而设计,曝光时间长达10秒。它让相机处于高灵敏度的环境,同时获取更低的噪声表现,以捕捉更为微弱的光信号。这款具备市场优势的独特功能,让医疗和生命科学的用户可以从CCD技术顺利过渡至CMOS技术,而无需担心会影响设备性能。

色调度的延展和调整

内置直方图功能可以实现出色的弱光图像。一些固件功能,如色调范围调整,让您完全掌控图像的黑点,呈现清晰的黑色背景。

内置色调范围延展功能可以伸展直方图范围,获取最佳对比度。Basler MED ace相机的固件设置在相机的FPGA上运行,为用户的主机端节省有限的计算资源。

高速运作

Basler可为高速应用(如实验室自动化)提供高速运作、表现极为可靠的相机。凭借全局快门和CMOS芯片技术以及经市场验证的USB3 Vision接口技术,客户可以体验帧速率介于60至164 fps的Basler MED ace相机。

许多实验室自动化市场的应用都需要相机满足快速输出的要求。如2D条码读取和管盖识别等过程自动化任务,它们对高帧速以及快速稳定的图像数据传输有着较高要求。配备Basler高速功能包的相机,是高速度应用的不二之选。

适合高帧速率的CMOS芯片技术

基于CCD技术的芯片依然广泛使用于医疗和生命科学应用。然而,当应用需要快速输出的时候,CMOS芯片技术才是更佳的选择。其背后的原因在于,CMOS芯片的读数时间大大缩短。CCD芯片需将每个像素中采集的电子以分步阶梯的方式转移至A/D转换器,而CMOS芯片则可以直接处理每个像素中的电荷。这让CMOS芯片更为快速,因为它可以同时读取所有的芯片像素。

USB 3.0接口提供快速稳定的数据传输

USB 2.0和GigE仍然是实验室自动化应用中的黄金标准,但如果人们需要更高速的数据传输,可以选择USB 3.0接口和USB3 Vision等更佳的标准。 USB 2.0的传输速度仅为45 MB/s,而GigE接口的图像数据传输速度可达100 MB/s。USB 3.0还可以实现350 MB/s的更高速度,因此,它十分适合一系列的高速应用。USB3 Vision让接头以及图像传输方式实现标准化。这种接口久经业界考验,它具备即插即用的便捷使用方式,同时提供快速、可靠的表现,并保证长期的稳定供应。

全局快门芯片技术

目前市面上有两种不同类型的芯片读取模式。滚动快门芯片采用逐行读取像素线的工作方式。在大部分静态图像中,这并不会造成问题。但是,当应用需要快速输出时,为了保持系统快速运作,物体有时候无法停下来进行图像拍摄。这时由于会发生“滚动快门效应”,导致滚动快门芯片无法使用。而Basler可以提供多种全局快门芯片,它们无需按逐行读取的方式来捕捉图像,而是同时读取整个芯片。对于需要记录快速移动物体的高吞吐量应用,这些全局快门芯片是出色的选择。

行业一流

Basler相机经过100%质量测试,是市面上最耐用和可靠的产品之一。结合pylon相机SDK、种类广泛的Basler相机控制功能以及以客为先的支持理念,依托30年的视觉行业经验,Basler让相机集成变得如此高效。

在医疗和生命科学领域,Basler是行业领先的制造商之一。Basler相机也是市面上极为可靠和耐用的相机。我们所有适用于医疗和生命科学领域的相机,均在出厂前经过机械测试,并且以功能为导向。 在工业计算机视觉相机领域中,Basler表现出色,故障率处于极低水平。Basler相机提供3年保修,足以证明我们对相机质量充满信心。Basler MED ace可保证长期的稳定供应。

Basler pylon相机软件套装——极为可靠耐用的SDK

医疗和生命科学设备的成功开发,关键在于耐用而可靠的SDK。pylon相机软件套装提供用户优化的SDK,让您可以开发专属的解决方案。pylon支持Windows和Linux,还能在Raspberry Pi、NVIDIA Jetson等基于ARM的系统上运行。

种类广泛的相机控制功能

Basler相机所具备的自动设置,让相机能够开箱即用。不仅如此,如果您是视觉方面的专家,还可以尽情使用发展成熟的相机控制功能,如硬件触发、块件,或各种像素格式等等——它们均已集成在pylon相机软件套装的SDK中。

可靠性和耐用性

Basler相机最初源于工业检测。这表示,我们对可靠性和耐用性的重视已深深植根于相机的核心之中。每一台用于医疗和生命科学的相机均100%经过内部测试,符合我们对高质量的要求。

高效的集成

适用于医疗和生命科学领域的Basler相机和pylon相机软件套装可确保顺畅而快速的集成过程。如果您在系统设计过程中遇到问题,我们非常乐意为您提供帮助!

我们乐意为您提供帮助

您是否想了解更多关于功能包和MED ace相机的信息?我们将与您一起探索更多成像方面的潜在机遇,为您的应用寻找最合适的CMOS相机。欢迎随时与我们联系!

联系Basler