Menu
机器人视觉 – 为机器人赋予视觉的力量
借助人工智能(AI)、机器学习和计算机视觉领域取得的技术进步,机器人得以越来越像人类一样进行查看、分析和决策。
采用Basler相机的机器人视觉应用
机器人软件

drag&bot:适用于机器人的软件
使用drag&bot软件可以有助简化工业机器人的编程工作。借助集成的Basler相机驱动程序,您现在可以轻松地将Basler 2D相机集成到您的机器人应用中。
即刻了解更多信息!
适用于ROS的pylon相机驱动程序
为机器人操作系统(ROS)而设计的pylon相机驱动程序让用户能够在机器人应用中使用Basler GigE和USB 3.0相机。
详细了解适用于ROS的pylon是否想了解更多有关机器人视觉的资讯?我们可以帮助您!
了解更多有关机器人的精彩新闻和内容

具备视觉功能的机器人:利用附加感官来提高性能
使用相机和机器人能为您带来什么优势?您应该关注哪些方面?您可以在我们的Vision Campus中找到更多信息!
前往Vision Campus
机器人视觉技术 – 借助视觉能力增强灵活性
具备附加视觉能力的机器人能为工业应用带来优势。这种机器人可以对环境做出反应,因此使用灵活,可以实现新的应用。采用视觉技术的机器人可以应用在哪些领域?您需要注意哪些问题?
即刻下载白皮书
使用Alsontech 3D视觉系统配合Basler ace U相机,为机器人提供与人眼类似的视觉能力
在单个生产线上对各种形状复杂的车头灯进行检测不但耗时费力,而且成本高昂。了解我们的客户Alsontech如何利用Basler ace U相机的功能,以及他们自有的智能算法与AI分析技术来优化车头灯的检测流程。
即刻下载客户案例