Menu
Basler pylon嵌入式视觉专用软件
Basler的pylon相机软件套装历经市场考验,可提供友好易用的SDK,让您更方便地使用嵌入式视觉产品。pylon在相机接口、操作系统兼容性和处理器架构方面的表现灵活自如,让您更轻松地从标准平台转为使用嵌入式技术。
Basler同时也提供适用于嵌入式平台(ARM和x86)的pylon SDK,并提供一切所需的功能设计,简单轻松地实现将相机整合到应用当中:其中包括驱动程序、示例代码、适用于C和C++应用的API,以及几种友好易用的工具,例如pylon Viewer和综合文档。
在这里了解更多用于嵌入式视觉应用的pylon:

Linux x86版pylon

Linux ARM版pylon
快速概览:用于嵌入式视觉应用的Basler pylon软件
便携性
无论您使用哪一款操作系统[Windows、Mac OS X、Linux (ARM)、Linux (x86)]来开发应用:pylon的跨平台兼容性让您得以轻松地将应用转移至另一个操作系统。
统一的API
无论采用哪一款相机接口[GigE、USB 3.0、BCON for MIPI或 BCON(基于LVDS)],无论正在开发的应用适用于哪一款Basler相机或相机模块,pylon编程界面都能始终如一。将基于pylon的应用从一个接口技术(如USB 3.0)转换至另一接口技术时(如基于MIPI的BCON ),整个过程几乎无需更改代码。
可获取所有相机功能
pylon的开发是以GenICam技术为基础,以确保pylon可以获取任何一款Basler相机的全部功能,因此无需更新已有基于pylon的应用,即可获取相机的最新功能。
投入安全性
从API层面而言,最新的pylon版本与初代pylon版本几乎能实现100%兼容,它们之间的版本兼容性更是表现良好。为了使用最新的pylon功能,在将旧版应用更新至最新的pylon版本时,用户通常仅需对现有代码进行重新编译即可实现。
专为嵌入式视觉应用而设:简便相机评估和应用开发
在软件开发方面,基于ARM的嵌入式应用需要配合基于MIPI的BCON 相机接口,因此其设计比标准PC系统版本更为复杂,其中涉及到时间和成本的增加。一般在开发软件项目时,企业会希望在相机评估和应用原型设计阶段中将这部分成本节省下来。然而,现在只需使用一个即插即用的接口(如USB 3.0),pylon即可在标准PC平台上实现相机评估,并开发出应用原型。随后借助pylon,用户只需稍作调整就可以将这一原型轻松转为在嵌入式系统(Linux ARM)中使用(如:通过一个BCON相机接口)。