您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
  • 配备云连接功能的全新AI视觉解决方案工具包

    Basler正在扩大其解决方案产品线,增加配备云连接功能的AI优化嵌入式视觉系统,为开发人员提供了一种高效的新方法来对基于AI的物联网(IoT)应用进行快速原型设计。

完全集成:配备云连接功能的全新AI视觉解决方案工具包

借助新的AI视觉解决方案工具包,Basler现在可以提供完全集成的、且配备云连接功能的开发工具包,让用户可以在经过优化的视觉系统上测试基于AI的物联网(IoT)应用,并访问云服务。通过云连接功能即可轻松加载或训练人工神经网络。AI视觉解决方案工具包显著降低了嵌入式硬件和软件技术的复杂性并减少对额外专业知识的要求。因此,这套系统为开发人员提供了一种高效进行快速原型设计的新方法。

让基于云端技术的机器学习应用变得更简单

  • 提供完全集成的嵌入式视觉系统
  • 支持对基于机器学习技术的应用示例进行原型设计
  • 可简化云端特有工具的使用难度
  • 可在边缘设备上进行经过优化的图像处理
  • 提供定义接口将元数据传输到云端
  • 缩短实际的产品开发周期,并提供支持
  • 所有组件均可长期保证供货

硬件

  • 分辨率为1300万像素的新款Basler dart BCON(基于MIPI)相机
  • 图像处理:NVIDIA的Jetson Nano配备功能尤为强大的GPU,能够简化复杂AI任务的处理难度。

在此处查找所有产品详情

型号 相机模块 分辨率 处理器 接口
daA4200-30mci-JNANO-NVDK-AIA daA4200-30mci 1300万像素 NVIDIA Jetson Nano BCON(基于MIPI)

我们迎难而上,成功的在新的物联网视觉系统中将硬件和软件组件相结合

物联网(IoT)以及它提供的多种产品增强功能已经不再是新鲜事物。但是,在设计和实施基于视觉技术的新物联网任务时(例如物体探测或人员探测),开发人员仍然面临着重大挑战。

首先,他们需要确定系统所需的所有组件:

  1. 数据采集:由相机生成的图像数据流;
  2. 数据处理:借助强大的硬件来处理图像数据;
  3. 数据分析:需要机器学习算法来进行推理;
  4. 连接功能:可使用云服务并将其元数据发送到云端(数据存储、数据分析)。

下一步,所有部件都必须互相兼容和完美匹配。而这也需要大量的专业知识才能实现。借助新的AI视觉解决方案工具包,Basler让开发人员能够直接开发物联网视觉系统:因为这款即用的原型设计工具包包含了所有必要的硬件和软件组件。

Basler迎难而上,通过AI视觉解决方案工具包,成功在新物联网视觉系统的原型开发工作中将硬件和软件组件相结合。
Basler迎难而上,通过AI视觉解决方案工具包,成功在新物联网视觉系统的原型开发工作中将硬件和软件组件相结合。

工作原理:配备云连接功能的全新AI视觉解决方案工具包 - 功能介绍

AI视觉解决方案工具包专为数据科学家和现场应用工程师而设计,它是一个嵌入式视觉系统,让用户可以轻松地对物联网视觉解决方案进行原型设计。它集成的硬件和软件设计包括Basler新开发的物联网软件架构:Basler Container Management(容器管理)以及Cloud Connector(云连接器)。借助云服务Amazon SageMaker和Amazon SageMaker Neo,用户可以对机器学习模型进行优化并将其下载到设备中。

在系统中使用机器学习模型时共有两个选项:开发人员可以选择Basler的机器学习模型,或者也可以集成自己的机器学习模型。

  1. Basler的机器学习模型已经过预训练,适用于物体探测和人员探测,它们专为SoC和生成的图像数据进行了优化,可以互相完美兼容。
  2. 用户还可以借助我们的分步解说 ,将自己的模型集成到系统架构中,并使用上述的云服务。

请单击此处,查看Imaging Hub开发人员页面上的综合分步解说。

接下来,利用Container Management和Amazon SageMaker,即可将在Basler云中可用的已编程机器学习模型部署在工具包中。

此外,还可以配置1300万像素的Basler dart BCON(基于MIPI)相机的参数。pylon相机软件套装 还简化了相机的可操作性,因此能为实现最佳的成像质量提供支持。这点非常重要,因为工具包上的机器学习推理的质量不仅取决于模型的训练效果,还取决于从相机获取的数据质量以及处理单元的性能。在工具包上完成推理后,生成的元数据将被发送到AWS云端并使用AWS IoT Core进行存储。

借助AI视觉解决方案工具包,用户在对基于嵌入式技术的物联网视觉解决方案进行原型设计时,可以进一步提升设计效果。除了原型设计阶段之外,Basler还可以在其他阶段为客户提供支持,并根据灵活的硬件和软件组件工具箱来开发定制化的解决方案。

配备云连接功能的全新AI视觉解决方案工具包 - 功能介绍
配备云连接功能的全新AI视觉解决方案工具包 - 功能介绍

是否有兴趣了解详情?

欢迎点击这里获取您的AI视觉解决方案工具包 更多信息:查看产品文档

您是否对Basler的AI视觉解决方案工具包有任何疑问?

请速与我们的Basler销售团队联系!他们将乐意为您答疑解惑。

联系我们