您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 6295 2828 新闻中心

BCON:运用Basler新接口实现精益的嵌入式视觉架构

BCON的全称是Basler Connectivity(Basler连接技术),它的面世为嵌入式行业中已确立的数据传输标准(如LVDS或MIPI CSI-2)又增添了一系列可靠、高效的机器视觉功能。与过去相比,机器视觉标准(GenICam)和pylon SDK的行业集成成果大大简化了我们运用基本技术的方式。

无论是基于MIPI CSI-2还是LVDS标准:BCON接口技术都能确保为图像数据提供可靠的宽带传输,实现与Basler dart板级相机的连接,并为嵌入式应用带来表现精益、效率可观的图像处理架构。其灵活多变、节省成本的功能可以更有效地对图像进行处理。

  • BCON(基于MIPI)

    BCON(基于MIPI)接口采用MIPI CSI-2标准来实现稳定的图像传输,是将dart相机模块连接到嵌入式处理器(SoC)的理想选择
    BCON for MIPI

    MIPI CSI-2技术原本是为消费者手机模块而设计,现在这项技术已借助BCON接口获得技术强化,具备了重要的机器视觉功能(如系列图像捕捉和变化万千的相机配置选项),并集成到GenICam标准中:从而让MIPI升级为基于MIPI的BCON接口。

    MIPI CSI-2是移动行业处理器接口联盟(Mobile Industry Processor Interface Alliance,简称MIPI)的标准化相机接口。CSI-2的全称是第二代相机串行接口(Camera Serial Interface of the 2nd generation)。目前,CSI-2是移动应用中最重要的相机接口,例如可用于将手机相机模块连接到手机处理器。由于几乎所有嵌入式领域所用的处理器(SoC、片上系统)通常配备两个CSI-2接口,因此BCON(基于MIPI)不失为一个理想的宽带(高达750 MB/s)和实惠的解决方案,不需要使用其他硬件就可以直接将dart相机模块连接到嵌入式SoC。再配合由Basler为支持平台提供的驱动程序以及pylon相机软件套装,用户就可以真正通过即插即用的方式来运行dart相机模块,无需承担任何额外的集成成本。

    了解更多
  • Basler pylon相机软件套装

    利用友好易用的pylon SDK来配置您的相机
    dart BCON software Schema

    配备BCON(基于LVDS)和BCON(基于MIPI)接口的dart相机系列也提供性能可靠、友好易用的pylon API,并且支持x86 Linux系统以及基于ARM的系统。这款用于开发用户友好型应用的编程界面能对应其他接口标准(如USB 3.0),可以让接口转换工作变得更简单,例如可从dart USB转换至dart BCON(基于MIPI)。

    BCON(基于MIPI):

    对于配备BCON(基于MIPI)接口的dart相机,Basler提供了适用的驱动程序软件包,真正让用户能以即插即用的方式,将dart模块连接到与pylon相机软件套装相连的兼容处理平台。借助pylon和GenICam技术,dart MIPI可以提供与其他Basler相机别无二致的可靠表现。pylon的统一API可广泛适用于一系列接口,从而可以重复利用已为任意Basler相机型号编写好的代码,用户只需稍作修改即可让其适用于dart MIPI,或者也可以将现有的应用从另一种相机接口(如USB 3.0)移植到MIPI。

    BCON(基于LVDS):

    根据GenICam技术的要求,用户需要通过I²C总线在Linux系统中对相机进行配置。pylon提供了所需的驱动程序适配器——在源代码中提供简单的执行示例,并提供完整的binary文件。用户可以充分利用新引进的C-API硬件适配器,以助编写自己的I²C适配器。pylon的简单执行示例可为开发工作提供目标方向。当然,已经编码的二进制组件也可以直接使用,无需另行修改。

    由于pylon未提供有关用户LVDS图像捕捉接口的信息,因此用户必须自行设计图像数据的执行逻辑。不过,用户也可以选择使用pylon C-API硬件适配器来为所选的接口实现pylon图像捕捉功能。相关工作完成后,pylon即可完全发挥效用,包括提供图像捕捉的功能。

    了解更多

Basler的dart相机模块

Basler为dart板级相机提供BCON接口。该接口可广泛适用于嵌入式系统中的一系列图像处理应用。此接口与dart相机系列配合使用可以为您的系统配置和运作降低成本,因此是一种理想的接口选择。dart BCON特别适合与嵌入式处理板配合使用,并可实现最为精益的芯片前端和视觉架构。借助BCON,嵌入式系统的开发商还能从一个dart相机型号转换至另一个型号,不会产生额外的集成成本或工作量。

dart型号采用了精巧的板级设计,可提供高性能的图像优化功能,这些特点让嵌入式技术专家都为之惊叹。相关功能既可以直接在相机上使用,最大程度地在目标系统中实现灵活性和独立性;也可以通过利用相应的目标SoC搭载的高性能图像信号处理器(ISP),打造最为精益、经济实惠的设置。 作为国际接口标准的关键推动企业,Basler凭借其长达30年的技术领导地位,诚心为广大用户提供dart相机系列,确保让您的视觉系统质量优、性能好、表现可靠、效率出众。

dart相机型号的众多,在选择由行业领先的制造商所生产的芯片时,用户需要考虑的因素包括相机接口、分辨率和帧速率等多个规格,不一而足。通过提升您的视觉系统的性能,并优化设备购买的成本,这样才能为您的竞争优势保驾护航。

相机快速查询

查找产品

采用BCON的Basler dart

采用BCON的Basler dart

了解采用基于LVDS的BCON接口的dart板级相机。

了解详情

产品洞悉 – USB 3.0接口与LVDS接口“BCON”

产品洞悉 – USB 3.0接口与LVDS接口“BCON”

我们比较了嵌入式视觉技术中的相机接口,即:USB 3.0接口和LVDS接口“BCON”,并讨论了它们各自的特点和优势。

阅读产品洞悉