您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK

嵌入式软件

适用于NXP®(恩智浦)i.MX 8M Plus应用处理器的Basler相机驱动适配包 | Beta 1

版本: 1.0.2

操作系统: Linux ARM

以合适的图像作为辅助,就可将Basler相机附加工具包与NXP(恩智浦)i.MX 8M Plus评估板配合使用,并使用pylon软件套装进行控制。

借助Basler相机驱动适配包(CEP)以及i.MX 8M Plus板级支持包(BSP),您就可以在Basler MIPI相机的支持下创建Yocto图像。CEP是一个压缩文件,其中包含一个readme.txt文档和两个用于Yocto编译的Basler meta-layer文件。

这样,您就可以通过pylon将Basler 8MP dart BCON(基于MIPI)相机模块与NXP(恩智浦)i.MX 8M Plus评估板配合使用。

连接到Basler pylon软件套装可以为板级支持包(BSP)内嵌的相机驱动程序提供扩展,并提供一个开发环境,其中有一系列的C和C++ pylon代码示例可供选择。