Basler blaze固件
Basler blaze旧版SDK
不推荐使用blaze旧版SDK进行新设计。请使用pylon和blaze补充软件包
操作系统: Windows, Linux ARM, Linux x86 – 64bit, Windows 64bit, Windows 32bit
您可以下载Basler blaze的固件更新包以及适用于Linux和Windows的SDK版本。
blaze SDK包含Basler blaze Viewer,它让您可以操作相机功能、对深度和强度数据进行可视化,并根据您的特定需求来调整相机设置。其中提供的综合示例代码为用户展示了如何将相机集成到应用中。
您可以下载以下文件:
- Basler blaze SDK
- Linux (x86_64)版
- ARM Linux (AArch64)版
- Windows版
- Basler blaze固件更新