白皮书
机器视觉相机如何助力医学
在我们的白皮书中,我们探讨了机器视觉(MV)相机在当今医疗应用中发挥怎样的作用,为医学选择正确的相机时应考虑哪些重要因素,以及为什么颜色保真度在这一领域中尤为关键。此外,还讨论了芯片技术的重要性。
对于许多医疗应用,相机现在已被视为重要组成部分。然而芯片和接口的选择繁多,这意味着有时难以确定哪种相机适合特定应用。应用的特有因素和一般因素都会影响决策。
为了给选择过程提供支持,本白皮书的作者Basler产品经理Peter Behringer和Denis Dettmer:
- 说明了做决策时应考虑的7个相机标准。
- 列举了为什么机器视觉相机非常适合医疗用途的10个理由。
- 通过9个要点总结了现代CMOS芯片技术对医学和生命科学领域的吸引力不断增加的原因。
我们在新的白皮书中为您详细说明的课题
- 适合医学应用的相机的7个选择标准
- 支持机器视觉相机用于医学的10个理由
在医疗相关的相机应用中颜色保真度的重要性:
- 从对象到测量值: 数字相机如何描绘颜色
- 计算RGB值
- 颜色校准
- 伽玛校正
- 实践中的颜色校准
从CCD转换为CMOS芯片技术:
- 两种芯片技术之间的区别是什么?
- CCD芯片设计
- CMOS芯片设计
- CMOS技术在医学和生命科学应用的9大优势