应用说明
如何借助pylon GenTL Producer在MathWorks MATLAB中使用Basler GigE和USB 3.0相机。
文档编号: AW001343
本期应用说明向广大读者介绍,如何借助适用于GigE和USB 3.0的Basler pylon GenTL producer,以便简单地在MathWorks MATLAB中使用Basler GigE和USB 3.0相机。这份文件将为您阐述所有软件和硬件的要求,并提供示例代码等实用提示。故障排除部分将为您介绍当遇到问题时可选用的工具,以及在何处可以进一步查找信息。
一目了然的分步说明,包括以下内容:
- 安装适用于GigE和USB 3.0的Basler pylon GenTL producer
- 安装并配置MATLAB
- 在MATLAB中操作Basler GigE和USB 3.0相机
- 故障排除