您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店

客户案例

利用Basler视觉组件提高Mini-LED的生产效率和产量

在用于检测Mini-LED单元质量的AOI系统中,中国盟拓光电科技有限公司借助Basler的高质量视觉组件和定制设计来提供检测结果。

随着显示器市场掀起新一波技术浪潮,Mini-LED的各类应用不断涌现。这种情况令人振奋,因为该技术有望提高显示性能和视觉外观,并提升效率和成本竞争力。

中国盟拓光电科技有限公司在其AOI系统中选用了Basler视觉组件,用于对多个Mini-LED单元生产过程进行质量控制。

Mini-LED技术对生产制造带来了几个独特的挑战。制造商必须检测每个像素以识别缺陷,并确保均匀一致性。同时,为了减少生产过程中的材料浪费,也需要协调信息来修复一些检测到的缺陷。

在这类显示器检测应用中,高精度、性能稳定和高效率非常重要。获得了客户青睐的不仅仅是我们坚固耐用的ace 2相机。我们还通过提供定制化固件解决方案来提高成像质量,无需在镜头上投入更多资金,从而帮助盟拓降低系统成本。结合完美适配且坚固耐用的USB 3.0线缆和易于使用的pylon软件,助力该系统在预算范围内实现了设计目标。