应用说明
从低分辨率CCD相机转换至我们新的采用低分辨率CMOS芯片的ace相机
文档编号: AW001500
本应用说明讲解了,当您需要把低分辨率CCD相机更换为Basler新的低分辨率CMOS相机时应该考虑哪些方面,并概述了CCD技术、CMOS技术以及两种技术的比较。
应用说明从以下几个方面,向您展示了转换至Basler低分辨率ace相机的好处:
- 图像质量、光学、机械、接口
- 以下新功能为采用CMOS芯片(IMX273和IMX287)的低分辨率ace相机带来的优势
- 超短曝光时间
- 易于整合入您的软件应用
- Basler PGI图像优化功能包(去拜耳化、去伪彩、锐化增强、去噪)
- 标准的 GigE和USB接口
本指导还包含两个实例,教您在更换到低分辨率CMOS相机时应注意哪些方面。