应用说明
在GigE和USB3相机与Stemmer CVB软件之间建立接口
文档编号: AW000715
此文档介绍了要将Basler GigE或USB 3.0 Vision相机与Stemmer Imaging Common Vision Blox (CVB) 2016(版本12)软件结合使用所需的要求和必要调整。包含下列问题:
- 使用Basler GigE Vision或USB 3.0 Vision相机的硬件要求。
- 安装专门用于GeniCam 兼容设备的CVB软件包,并根据需要安装siFilterIP GigE Vision筛选器驱动程序。
如果使用Basler GigE Vision相机:
- 配置GigE网络适配器的IP地址
如果使用Basler USB 3.0 Vision相机:
- 确保正确安装了Stemmer libusbK驱动程序。
- 在GeniCam浏览器或CVB Management Console的Device Configurator中打开相机,以进行相机控制。
- 对GigE相机进行故障排除,解决网络适配器的防火墙和传输层设置问题。