应用说明
在Basler相机和NeuroCheck之间建立接口
文档编号: AW001390
NeuroCheck是一种通用图像处理软件,用于工业质量控制。此应用说明解释了如何使用标准的USB 3.0端口或Gigabit Ethernet网络适配器和pylon相机软件套装在Basler GigE或USB3 Vision相机与NeuroCheck软件之间建立接口。
所述步骤假定您正在使用以下软件组件:
- Basler NeuroCheck驱动程序
- NeuroCheck采集软件
- pylon相机软件套装
您将学习如何完成下列任务:
- 配置网络适配器以用于NeuroCheck
- 配置与NeuroCheck配合使用的GigE Vision或USB3 Vision相机
- 在NeuroCheck中配置您的相机
- 使用NeuroCheck获取您的第一张图像
- 排除您的GigE或USB3连接的问题