-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 接口是什么? Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
客户案例
图像采集卡功能助力实现立体光学测量法
在单张图像中,几乎无法将目标对象上的纹路结构与其表面本身属性区分开来。在立体光学测量法中,人们往往通过从不同方向为目标对象打光,再使用同一台相机拍摄至少三张、通常是四张图像。系统一般会利用采集的数据结果计算得出四张图像。
- 结构
- X导数和Y导数
- 平均曲率
通过这种分离表面属性和纹路结构的方法,可以对产品进行准确的评估。
但由于CPU需要大量时间进行计算,因此通常无法达到生产过程中所要求的周期时间。MSTVision GmbH是工业图像处理领域中定制解决方案的开发服务供应商,该公司在它的立体光学测量法中运用了图像采集卡,因而在处理流程中显著地加快了图像采集和计算的速度。了解更多我们的客户案例!