-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 3D产品线线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
客户案例
使用Basler ace相机更高效快捷地检测口罩
口罩的检测工作并不是一个简单的过程。口罩的所有细节,包括遮盖部分、耳挂、金属条和边缘都需要经过检查,这对于检查人员而言是一项繁琐而耗时的任务。借助Basler ace相机,可以改进和加快此类口罩检测工作。
来自中国深圳的昂纳工业技术有限公司(O-Net Industry)为口罩制造商开发了视觉检测系统。这些视觉系统可以有效地将繁琐、耗时的人工检查任务变成自动化流程。借助Basler ace 500万像素相机,视觉系统能够检查口罩的所有细节,包括遮盖部分、耳挂、金属条和边缘。
口罩的视觉检查工作看似简单,但其实颇具挑战性,会存在光照不均匀以及口罩在传送机上的放置位置不确定等问题。借助简单易用的Basler pylon软件套装,昂纳工业的系统开发工程师就可以专注于研发检测软件的算法。
在我们新一期的客户案例中,您将了解到视觉系统的运作原理,以及为什么Basler ace相机是此应用的正确之选。