您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店

使用实例

CXP-12组件 - 在大范围内查找和读取细小的二维码和条码

在生产、包装和运输过程中,可使用1D和2D二维码和条码在整个工业过程中对各个组件或批次进行全程追踪。为了采集大尺寸包装以及其中包含的小包装,配备onsemi XGS 45000 CMOS芯片的CXP-12 boost相机就是合适之选。

由于该工业相机 具有2米 x 1米的可自定义大视野和高达4500万像素的芯片分辨率,因此可在较大的区域上完整记录细小的二维码/条码标签,并在每个像素上都能实现高精度。因此,即使是最细小的二维码/条码线,相机都能够以四像素的精度来清晰重现。

通过将boost相机与单通道接口卡相结合,它们可以共同组成一个完美兼容的处理单元,可有效满足任务需求,并能即刻投入使用,无需经历冗长的测试阶段。

阅读《使用实例》了解详情