应用说明
控制具有延迟的数据包传输定时
文档编号: AW000649
此文档说明如何设置相机,以有效利用千兆网(GigE)连接的可用带宽。同时,涵盖了单个相机和同时使用多部相机的操作。
- 介绍了通过GigE连接进行数据传输所使用的数据包的结构。决定数据包传输效率的参数与数据包长度(“数据包大小”)和连续数据包之间的时间间隔(“数据包间延迟”)有关。芯片读出时间用于定义最短可能数据包间延迟(“固有延迟”)。
- 一个数据包及其有效数据的示例: 该示例阐释如何计算芯片读取有效数据、封包组合和数据包传输所需的时间。
- 如果可以避免因相机同时尝试向PC传输数据包造成“堵塞”GigE连接,就可能实现高效使用几个同时操作的相机。实现方法是,在不同时间启动每台相机的数据包传输(利用帧启动延迟),以及设置数据包内延迟,从而一次只传输一个数据包。