-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 3D产品线线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
客户案例
Basler弱光ace U相机助力分析智能城市的人流和车流
美国波士顿的SoftServ International打造了广域感应的解决方案,可在城市的高处观测大面积区域。这套视觉系统能够探测并追踪数百个移动中的人员和车辆,遇到异常活动会发出警告,并记录图像数据,以用于之后的分析工作。
这类系统常用于监控和安全工作、执法领域、灾区救援任务,也可用于智能城市应用,方便汽车、火车和飞机与城市基础设施进行通讯。
这款高分辨率ace U相机能灵敏地感应弱光,配备STARVIS芯片IMX226,使之成为新产品StareServer 1的理想搭档。该系统可以获取高分辨率图像数据,进行实时视频分析,流播多个感兴趣区域,并储存长达24小时的数据。与此同时,还可以倒播并重复查看所获取的图像。
即刻阅读我们的成功案例,了解更多关于这款创新应用的信息。