-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 5GigE产品线 3D产品线Basler aceace lite线阵相机Basler racer镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机 Time-of-Flight versus Stereovision显示更多收起接口和标准千兆网(GigE) 什么是CoaXPress? 配备GigE 2.0的多相机系统 System Setup with CoaXPress 2.0 USB 3.0和USB3 Vision Camera Link 哪一款接口适合嵌入式视觉? GenICam标准
- 公司概况
客户案例
采用Basler ace相机进行自动精液分析
在医药和研究领域,即使最微小的细节也至关重要。利用生物医学显微镜可深入观察极为多样化的对象的结构和功能。西班牙公司Microptic S.L.是自动诊断系统的研究、开发、经销和安装领域的领导者。视觉技术是其在生物医学领域实现专业化的核心技术。其主要业务目标是通过持续改进、整合新颖的创新技术生产高质量产品。
Microptic S.L.的主要产品是采用Basler ace相机的精液分析仪SCA (Sperm Class Analyzer)。SCA在世界各地的众多生殖实验室、体外受精诊所、医院、精子库、研究中心和大学均广泛使用。Microptic还提供用于染色体分析的模块化系统,包括核型分析系统以及FISH系统(元类)。他们的产品中主要包含了显微镜、运行他们的软件的计算机、用于传输图像或视频以进行分析的Basler相机。
请阅读我们的成功案例,了解详情。