您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK

客户案例

创新实时高速ANPR系统采用Basler ace相机

为高速行驶的汽车配置自动化车牌识别(ANPR)(亦称为牌照识别(LPR))一直是极具挑战性的任务,特别是当使用基于IP相机的交通监控系统时。这是因为许多情况下,由于IP相机大多采用基本的低端芯片,其灵敏度非常有限,导致需要长时间曝光,因此图像模糊。此外,视频压缩减少了图像信息,导致压缩假象,而这显然会降低精细汽车牌照的拍摄成功率。交通违规数量增加引发了更多安全问题,时逢新加坡政府正在寻找一个更好的解决方案,

因此,Basler的客户Optasia Systems开发了一款实时高速ANPR系统,该系统使用装配了Sony IMX249 CMOS芯片的Basler ace相机。系统软件Optasia IMPSTM Video Analytics LPR则采用了Basler的pylon SDK进行编程。IMX249具有高动态范围,可以使相机在弱光条件下高效运行,并通过被称为包围式的曝光技术捕捉图像。

我们的成功案例详细介绍了如何捕捉、裁剪和处理图像以进行车牌识别。