-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 接口是什么? Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
-
公司概况
关于我们供应商
Basler是如何使其相机具备如此可靠的高稳定性?
Basler是如何使其相机具备如此可靠的高稳定性?
所有的Basler相机在装箱运送给客户之前都需要经过全面而苛刻的质量检测程序。在每一个组件被组装进Basler相机之前,我们就已经对其进行了细致的检查并仔细权衡其用途。我们在开发过程中就已经使用严格的质量保证措施,以确保我们的相机具备极其高度的稳定性。
对Basler来说,质量绝不仅仅是一句承诺。我们对产品提出最高要求,同时采取多项措施,以确保为您提供满意的高品质和稳定性。从产品组件被运至Basler生产设备那一刻起,我们的标准内部质量保证流程就已经启动。所有的组件和模块在配置于电路板前后均需经过多个检测步骤。只有通过每项检测的组件,才能被组装进相机。这些检测步骤也将在生产过程中连续不间断地进行。而一般的功能性检测、使用相机测试工具进行的图像质量检查,以及相机内芯片位置检查则只是Basler相机在生产过程中需要通过的进一步检测的其中三项。
除此之外,我们还对开发过程中可能对相机寿命产生影响的因素进行调查,尤其是当相机在其使用寿命期间以各种方式曝露在这些可能的影响因素之下的情况时。
外部因素包括
- 环境温度及其可能出现的波动
- 应用区域的湿度,以及
- 与开/关机相关的温度循环的数量和幅度
与内部因素一样,这些因素也可能影响到相机的使用寿命:
例如
- 个别电子组件的稳定性
- PCBT和焊接接头的坚固性以及
- 相机散热机制的设计
为确保这些因素都不会对相机的性能和寿命产生干扰,Basler已经为新的相机研发出特别的测试程序,以更加敏锐地发现这些影响因素并对相机进行针对性的有效保护。例如:在测试中会使用气候柜,对代表性的温度循环进行模拟。
您可以在我们的质量页面 或我们的质量手册 中了解有关Basler产品质量管理和质量保证的详细内容。
-
案例研究: 组件温度测试
该图显示了ON Semiconductor的PYTHON 2000和PYTHON 5000芯片套装的设置:
当温度出现波动时,芯片的陶瓷外壳的膨胀度比其下方的电板更小。当反复进行测试循环时,可以看出沿着芯片包装边缘的所谓LCC包装焊接接头(当置于上图所显示的位置时)的强度不足以有效支撑由不同膨胀/收缩循环所引起的压力。
这样的包装可能导致相机型号仅能在温度循环的数量和幅度都非常低时用于特定的应用,否则高压会导致焊接接头在中长期过程中断裂,从而使芯片功能受限或中断。相机只能应用于部分应用不能完全满足Basler对其相机的高品质标准要求。Basler的工程师们因此针对潜在的替代品进行了不懈地努力和寻找。在与芯片制造商的共同努力下,他们最终建立了以下解决方案:
与LCC包装不同,最新研发的LGA芯片包装能够在整个表面配置多个焊接接头。因此,它明显更能够抵抗住与温度波动有关的膨胀-从而满足Basler的高品质要求。我们在关于案例研究的视频中针对开发新型LGA芯片包装所涉及的各个步骤进行了探讨:
对Basler来说,品质意味着什么
针对案例研究