-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 3D产品线线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
“故障排查系列” 特别篇
Basler讲师将在真实调式环境下实操排查多个典型问题,让您再短时间内掌握Basler工业相机 和pylon软件使用中的故障排查方法。
故障排查特别篇介绍:
故障排查特别篇是专为Basler China “计算机视觉课堂“ 抖音小视频量身定制的特别加长版, “计算机视觉课堂“ 小视频自上线以来得到了广大观众的关注和喜爱,我们的内容也在不断更新中,本次 ”故障排查“ 将由小视频中的讲师倾情出境详细讲解,并在真实调式环境下实操排查多个典型问题,让您在短期内可以掌握我们Basler工业相机和pylon软件使用中的故障排查方法,即 ”通过现象来分析问题以及解决问题“。
演示亮点:
- 正确接线,pylon viewer中找不到相机,IP configurator中不显示相机或显示相机not reachable
- 相机运行达不到需求帧率以及丢图情况
- NPN型触发信号、PNP型触发信号触发不成功
- 相机工作模式中会遇到的其它突出问题
讲师介绍:

应用工程师
Basler中国
王焱
中国农业大学计算机科学与技术专业学士学位,现任Basler China华北区应用工程师,六年软件开发经验,四年计算机视觉技术支持经验,为客户提供专业的技术支持。