-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 3D产品线线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
Basler pypylon为您的视觉应用搭建桥梁
Python是一种多元、面向对象的多用途计算机编程语言,相比起Java、VB、C、C++或C#等编程语言,Python的语法可以减少程序员的编程步骤,并因其易于理解使用、免费开源等优势成为目前最受欢迎的编程语言之一。
多年来Basler积极推动开展开源项目,希望帮助视觉用户实现更大的灵活度。新款pylon相机软件套装接口-pypylon应运而生。Basler借助pypylon首次让相机API成为开源项目,并且用户可以根据自身的特定要求来修改和构建pypylon。该开源接口可以帮助客户进行快速的原型设计,在提高生产效率的同时帮助您降低项目成本,让您的产品能更加快速的进入市场。
在本次线上研讨会中,我们将为您展示如何安装以及运用Basler pypylon到您的计算机视觉应用中。同时,我们专业的技术讲师将现场实操为您演示如何使用Python、pypylon和Basler相机进行编程和项目开发,并解说在Python语言环境下使用Basler相机有哪些好处。无论您是经验丰富的Python程序员,又或是AI,机器人以及深度学习项目的研究人员,本次研讨会的内容都将对您有所帮助。
培训概况:
- 培训目的:掌握如何使用Basler pypylon完成Python开源项目
- 适用人群:研发人员(如Python程序员)、项目经理
- 适用项目:AI、机器人或深度学习相关项目
讲师介绍

应用工程师
Basler 中国
毕业于淮南师范学院 ,现任于Basler China 华东区AE工程师。拥有近7年的计算机视觉,3C ,非标自动化,嵌入式视觉等经验。可以为客户“一站式”服务和视觉解决方案。