您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。
您当前的申请单为空白,请至少添加一个产品才能发送报价申请。如果您希望直接发信联系我们的销售团队,请填写这份表单。>
您的对比清单中没有商品。
15 个结果符合您的筛选条件。
0 个匹配结果。
很抱歉,所选筛选条件没有任何结果。
借助ON Semiconductor的XGS系列芯片,Basler boost系列的六款新相机型号具备卓越的成像质量,能让客户从中受益。这几款相机适用于需要高精确度、高分辨率且视野范围需求较大的应用。 更多
Alexander Temme将接替John Jennings出任首席商务官(CCO)。 更多
借助Basler pylon软件,Basler计算机视觉产品线现在也适用于移动端Android系统上的应用。 更多
新款Basler 1GigE和10GigE接口卡支持各种适用于视觉应用的多相机设置。借助接口卡可以将一台或多台GigE相机连接到主PC。GigE接口卡经过专门优化,可以与Basler相机和pylon SDK配合使用。我们在常见的操作条件下对接口卡进行了严格的产品生命周期测试,并且每次操作系统更新时都会进行测试。 更多
BASLER和SENSOTEC LLC:机器视觉领域中的两家领先企业强强联手 更多
Basler现在可以提供易于安装的Basler智能光源解决方案,能完美匹配Basler ace U和ace L相机型号。客户可以根据自己的要求在两种解决方案之间自由选择。 更多
相机制造商Basler通过新增四个新型号,进一步扩展其Basler MED ace相机系列。该系列为专为医疗和生命科学市场而设计,新款相机配备Sony芯片IMX178(600万像素)和IMX183(2000万像素),让相机选择变得更丰富。新相机型号经过优化,可以轻松集成到自动化显微镜、分子诊断和眼科设备中。 更多
客户享受的优势是可以提高生产效率、降低每百万像素分辨率的成本以及获得更高的精度。 更多
这款相机具备高精度、坚固耐用和设计精巧的特点,可在工业自动化、机器人、物流和医疗领域提供实时3D记录功能 更多
Basler ace 2系列新增的16款采用Sony IMX334 CMOS芯片的型号现已可以订购,售价从1899元起。 更多
尽管在上半年出现了冠状病毒疫情,但是Basler的商业数据仍然获得正增长。Basler管理层预计,这场大流行的疫情将在未来几个月内趋于放缓。 更多
Basler为自动机器综合AI平台NVIDIA® Jetson™推出了嵌入式视觉开发工具包以及两款采用BCON(基于MIPI)接口的相机附加工具包。作为NVIDIA的首选合作伙伴,Basler现在能为Jetson系列提供完全集成的硬件和软件工具包。 更多
宝视纳视觉技术(北京)有限公司北京市海淀区永泰庄北路1号东升国际创业园5号楼2层
亚太地区
日本
韓国
台湾
您当前的申请单为空白,请至少添加一个产品才能发送报价申请。如果您希望直接发信联系我们的销售团队,请填写这份表单。
我们的实用工具可帮助您为应用找到合适的相机、接口或配件。
相机选型助手
视觉系统配置器
镜头选型助手
我们的下载区包括pylon软件、规格表、说明手册、白皮书和成功案例。