Menu
2016-12-6
适用最新CMOS芯片的Basler ace相机之所有I/O Y线材

配备Sony IMX芯片和ON Semiconductor的PYTHON芯片的ace GigE相机和所有ace USB 3.0相机均具有两种I/O类型,即:直接耦合GPIO和光耦合I/O。我们的新Y线材允许您同时使用两种类型 ,而且不会因串扰而导致光耦合I/O干扰GPIO信号。采用两条单独的线路来分离两种I/O类型。Y线材上的两根线采用不同的颜色,以进行区分(GPIO = 黄色,光电I/O = 蓝色)。线材长10米,带有开口端,以便可以单独缩短以适应应用。
对于所有ace GigE相机(带/不带GPIO),GPIO线材都可以为相机供电。该设计允许对触发信号和电源单独布线。