-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 接口是什么? Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
2020-9-17
我们可以帮助您找到合适的镜头

我们的产品线可提供各种不同的镜头。我们可以根据您想要获得的结果,为您打造个性化的视觉系统 。借助我们的Basler Standard和Premium系列镜头 ,您可以按照您的需求选择能满足基本性能要求的型号,或者可提供高成像质量的型号,以满足各类应用的严格要求。
哪一款镜头适合我的应用?
为了给相机和应用选择合适的镜头,我们特别为您提供了镜头选型助手 。它可以帮助您为Basler面阵相机 找到合适的镜头。镜头选型助手会根据焦距、视角、工作距离或物体大小等数据,为您推荐合适的镜头。
选择合适镜头所需的背景知识
欢迎浏览关于镜头的白皮书和产品洞悉,并了解如何选择合适的镜头。
《Basler Premium镜头C125:为什么1/2.5英寸的镜头通常比2/3英寸的镜头更适合? 》
《Basler Premium镜头C125–开发目的是什么,又是如何实现其出众的性价比?》
如果您有任何问题,我们的销售团队 将会非常乐意为您答疑解惑。