-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 接口是什么? Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
2017-7-5
为什么要选择嵌入式视觉?Basler相机模块可在本领域带来什么优势?

问题1:为什么选择嵌入式视觉?
答案1:与经典的机器视觉系统相比,嵌入式视觉系统可以带来巨大的成本效益,这种成本效益不仅仅体现在零部件方面。嵌入式技术打开了全新的机遇。例如,它能生产体型更小、设计更紧凑的产品,同时节省更多资源。嵌入式技术所带来的技术优势远超出成本效益这么简单。有些领域过去因部署工作繁重而无法采用视觉系统,而嵌入式技术现在也能为这些领域开启全新的应用方式。
问题2:在规划嵌入式视觉系统时应考虑什么问题?
答案2:一般需要考虑两个要点:您可采用的嵌入式平台有哪些?还有您如何整合合适的相机?
从原则上而言,组装系统非常简单,例如只需要使用单板机和USB 3.0相机即可轻松实现。而对于更紧凑、更具成本效益的解决方案来说,甚至使用系统模块也是不错的选择。您不妨经常问问自己:相机的整合工作是否足够方便,例如驱动/软件是否可用?或者是否有开发工具包等工具?这些都能让建立相机连接的工作变得更加容易。
问题3:工业相机在嵌入式领域能发挥什么优势?
答案3:比方说,与网络相机相比,工业相机和相机模块能提供更出色的成像质量。另一个重要的考量因素就是在相机配置或相机控制器中存在的机遇。许多应用要求采用准确的设置,例如可调节的触发信号选项,或者带有指定位深的特定图像输出格式。而工业相机不仅能为此类功能提供技术潜能,并且通常还能提供对应的软件接口,可以妥善地针对应用进行调整。
问题4:Basler能为嵌入式应用带来什么优势?
答案4:它能带来很大的优势,例如各类不同接口能让Basler嵌入式视觉产品线的相机实现灵活的连接:除了USB 3.0之外,Basler提供基于LVDS的接口,并即将支持基于MIPI的接口。这些接口可将相机模块连接到理想的处理板上,从而创造出优化的技术解决方案。Basler程序中还包括相应的驱动和可靠的pylon相机软件套装,可以实现简便的集成。Basler相机的另一个优势在于其运用了可靠的工业标准,这包括长期的可用性和技术支持。
是否想了解更多有关嵌入式视觉的资讯?
请阅读以下白皮书(本白皮书仅以英文提供):