Menu
2016-2-25
为什么1/2.5"Basler Lenses往往比2/3"镜头更适合?

诚然,很多镜头都是针对2/3"芯片设计的。然而,芯片技术的趋势是支持更小的靶面尺寸。为尽可能提高这些现代化芯片技术的分辨率,最好做到所使用的镜头与小芯片相对应的小靶面相匹配。这正是Basler Lenses 的设计宗旨! 镜头的焦距必须与靶面尺寸和应用配置相匹配。Basler Lenses有六种不同的焦距,确保您可以在众多应用中充分发挥成本优化设计的优势。
只需点击一下,即可使用我们的Basler镜头选型助手 为自己的相机选择适合的镜头。
我们Vision Campus中的文章“如何找到适合的镜头?” 为镜头选择这一复杂课题提供了实用指导。
Basler Lenses何以能够实现如此卓越的性价比? 请阅读我们的产品洞悉“开发目的是什么,又是如何实现其出众的性价比?” ,了解详情。
Basler提供了大量与您Basler相机完美匹配的配件产品线。阅读我们网站的Basler独有设计的设备和配件 部分便可一目了然。