-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 3D产品线线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
2016-11-4
为何选择CMOS? 此芯片技术的优势和应用示例

有两种图像芯片类型: CMOS和CCD。自从世界最大的CCD芯片制造商Sony宣布将关闭其CCD芯片厂,越来越多的用户转换到CMOS技术。 在目前的Vision Campus视频“为何选择CMOS图像芯片? ”中,我们的专家Thies Moeller提供了实际的例子,突出展示了此技术在各个应用领域的优势。马上了解!
希望详细了解CMOS芯片技术? 我们的Vision Campus文章“未来属于CMOS” 为您在该领域奠定了坚实的知识基础。如需更深地了解从CCD转换到CMOS芯片的内容,请下载我们的免费白皮书“现代CMOS相机替代CCD相机 ”,并访问我们的信息页“从CCD转换到CMOS相机” 。
Vision Campus 包含机器视觉和一般的视觉技术方面的深度文章和视频。例如,其中包括USB 3.0接口的优势、相机小型化设计的趋势以及如何为相机寻找合适的镜头,形式为文章或视频。眼见为实!