-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 3D产品线线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
2020-2-14
具备视觉功能的机器人:利用附加感官来提高性能

近几十年来,机器人的性能不断增强。实践证明,在许多工业领域中,机器人是行之有效、经济实用的工具,因此机器人在世界各地的使用频率也在持续攀升。
现代工业机器人通常配备一定数量的传感器,例如,可用于探测被抓去的部件,或在有碰撞危险时立即停止移动。但是,由传统传感器采集到的数据仅能提供有限的信息。相反,如果机器人可以提供图像处理功能,并采集和评估更多细节,则会具备明显的优势。
要生产具有视觉功能的机器人,这不仅是涉及一台相机和额外的视觉硬件这么简单。软件的作用也非常重要,它可以确保采用视觉技术的机器人系统具备成本效益。
实现具备视觉功能的机器人绝非易事。然而,在系统设计中增加视觉技术所带来的机会非常吸引人,并且往往事实证明这种做法是值得的,能在许多工业应用中实现创新、灵活的解决方案。
我们的“Vision Campus”文章介绍了将相机和图像处理系统与机器人相结合可以实现哪些应用,并说明了需要考虑哪些因素。
您可以在我们的Vision Campus 中找到更多令人兴奋的主题!