-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 3D产品线线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
2016-12-13
什么是嵌入式视觉?– 新Vision Campus视频

假如您认为工业相机大概是牛奶盒那么大,它们的电脑大到可以当做椅子,您的观念就应该更新了。机器视觉系统组件几年前确实有这么大,但现在完全不同。
随着时间的推移,PC已经缩小,在某些情况下,只有一个紧凑的应用专用处理板。相机也变得越来越小,而且,现在通常没有外壳,从而可以集成到更大的系统中。
PC和相机的两种小型化趋势使得视觉系统可以实现低成本生产,并用于高度专业化的应用。这种系统被称为嵌入式视觉系统。
想详细了解这个话题? 请在Vision Campus上观看新视频什么是嵌入式视觉? 视频中包含了更详细的信息,其中包括嵌入式视觉系统的构造方式,以及它们的优点和适合的应用。
Vision Campus 包含机器视觉和总体的视觉技术方面的详细文章和视频。我们通过文本和视频形式解释了为您的图像处理任务选择合适的光源的重要性,以及为什么CMOS芯片是未来的技术趋势。快来观看吧!