Menu
2019-11-11
借助drag&bot轻松实现视觉引导机器人

过去,对于许多中小型企业而言,使用配备视觉组件的机器人是一项重大的挑战,如果不高薪聘请了解特定于制造商的编程语言的专家,在开展有关机器人的工作时很容易会遇到限制。
drag&bot软件现在简化了工业机器人的编程难度,使公司能够在不具备专业知识的情况下也能顺利使用机器人。用户可以通过拖放操作,在图形用户界面中选择、组合和调整不同的机器人功能,例如移动、关闭夹持器或定位工件。
drag&bot软件中已内嵌了适用于Linux的Basler pylon相机软件套装。借助集成的软件套装,只需点击几下鼠标,即可在drag&bot软件中安装和校准Basler 2D相机,让相机即刻投入使用。通过drag&bot的图形用户界面,用户可在机器人应用中使用图像处理功能,尤其是零件定位功能。
您可以在我们的网站上找到有关drag&bot的更多信息 。用户借助适用于机器人操作系统(ROS)的pylon相机驱动程序就能集成Basler相机。您可以通过github下载pylon ROS驱动程序的增强版本。