-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
-
公司概况
关于我们供应商
2021-2-23
经过严格测试的视觉组件

单靠相机并不能组成一个视觉系统 。根据不同的应用需求,视觉系统还需要镜头和线材,也许还需要配备PC卡、光源或图像采集卡。为了使视觉系统能高效运作,用户必须精心挑选每个组件。这不仅要看各个组件的兼容性,更重要的是看产品的质量。Basler能为您提供的优势:我们产品线中的每款产品、组件以及每台相机都要经过严格的性能测试。
Sarah作为系统集成商的购买方,这个标准就是一项决定性的因素。她不必大费周章地通过不同供应商来寻找合适的组件,只需借助Basler视觉解决方案指南 就能轻松实现,并且无需担心产品质量和兼容性。
不妨与Sarah一起体验便捷的购买过程!
查看我们种类丰富的视觉组件产品线。如果您对Basler相机和适配组件有任何问题,我们的销售团队 非常乐意为您答疑解惑。