-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
-
公司概况
关于我们供应商
2021-5-18
Vision Campus:轻按按钮即可对相机进行色彩校准

医疗专业人士经常要在不同的房间、不同的光源条件下以及使用不同的设备进行检查或采集图像。他们还需要随时间变化将当前图像与以前的图像进行对比。为了确保所有图像记录的颜色与检查对象在自然光下的颜色基本吻合,在图像记录设备和监视器中确保高精度的色彩重现能力尤为重要。
大多数相机已经为标准光源(如自然光、LED或钨丝灯)提供了色彩预先设置(即光源预先设置),这些预先设置可以满足视频监控等简单应用的需求。而在要求更严格的应用中,必须按照特定的情况来调整颜色设置,这个过程就是校准,以免图像中出现颜色错误。借助色彩校准工具,彩色相机可以在几秒钟内自动完成校准。
在Vision Campus视频中,我们将为您介绍如何在成像设备中实现标准化的色彩重现能力。