您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店
2020-8-18

Vision Campus文章:对采集到的图像进行出色的预处理,以实现理想的图像处理效果

Vision Campus文章:对采集到的图像进行出色的预处理,以实现理想的图像处理效果

预处理所用的处理步骤既可以由图像采集卡 在FPGA处理器上执行,也可以由其他视觉硬件负责(如相机、视觉芯片或嵌入式系统)执行。在所有这些视觉设备上,VisualApplets图形化开发环境都可以在FPGA上实现一系列的预处理功能,并提供完整的图像处理解决方案,从而使应用程序或软件工程师也能够实施具有实时功能的系统。

图像采集卡可支持进行更广泛的预处理功能。如果图像处理系统使用标准的图像采集卡设置,则它通常包括高质量的去拜耳化、显示查找表(LUT)和镜像等预处理功能,具体取决于不同的应用。借助可编程的图像采集卡,用户就可获得各种多功能的设计选项。

总而言之,图像预处理技术可确保对包含大量计算的算法进行加速,以提高应用程序的性能,并可以通过提高数据传输量来高效处理分辨率和带宽极高的图像数据,从而提高图像分析的精度和鲁棒性。这样就能安全地传输高速相机的完整带宽,同时释放主机PC的CPU和后续分析软件的工作负载。

想了解更多信息?

即刻阅读Vision Campus的精彩文章

您是否有任何疑问?
我们可以为您答疑解惑!

我们的销售团队和技术支持专家可围绕Basler计算机视觉组件和解决方案的相关话题为您提供适合的建议。

联系我们