Menu
2016-10-6
USB 3.0线材可提供更长的操作距离

如今GigE接口已不是覆盖远距离的唯一选择,USB 3.0接口也非常适合这类任务。Basler提供USB 3.0延长线材,通过光纤布线简化了数据传输。并且,每条线材还包含电源铜线。
这一线材作为延长线连接到长度可达5 m的常规被动式USB 3.0线材。连接器上的钻孔允许将两种线材拧在一起。通过这样的设置,可以直接在相机后面使用不同的线材和插头。
如今GigE接口已不是覆盖远距离的唯一选择,USB 3.0接口也非常适合这类任务。Basler提供USB 3.0延长线材,通过光纤布线简化了数据传输。并且,每条线材还包含电源铜线。
这一线材作为延长线连接到长度可达5 m的常规被动式USB 3.0线材。连接器上的钻孔允许将两种线材拧在一起。通过这样的设置,可以直接在相机后面使用不同的线材和插头。