Menu
2016-12-12
USB 3.0是Camera Link的可替代选择 – 转换提示

我们最新白皮书“ USB 3.0是Camera Link的可替代选择 – 转换相机接口的关键因素 ”解释了从Camera Link转换到USB 3.0的原因,并列出了最重要的因素。
在许多情况下,USB 3.0是Camera Link的最佳替代方式,它具有广阔的潜在应用领域,适合食品分拣、半导体或印刷材料检查、制药行业等诸多领域。本白皮书中介绍了USB 3.0为各个应用带来的好处。
有关USB3 Vision标准和USB 3.0接口的基本信息,请参考我们的Vision Campus文章“USB 3.0 – 未来的相机接口(?) ”以及白皮书“USB 3.0接口和USB3 Vision标准 – 数据、事实、设置和迁移到USB 3.0的方式 ”。 此外,我们的白皮书“建立稳定的USB 3.0相机系统 ”还详细讨论了如何搭建这种系统。
您希望了解更多关于USB 3.0的信息吗? 请联系当地Basler销售团队 。