您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店
2018-6-19

业界独创:1:1替换产品,可完美替代采用Sony ICX618芯片的CCD相机。

业界独创:1:1替换产品,可完美替代采用Sony ICX618芯片的CCD相机。

曾经广为市场欢迎的Sony ICX618 CCD芯片停产后,让不少用户面临挑战,因为市场尚未推出对应这款芯片的相机替代产品。Basler为了方便让用户从CCD转为CMOS技术,并为这款常用的芯片提供精益的解决方案,现推出市场上第一款1:1替代相机,其产品特征与ICX618芯片完全相同。

Sony ICX618芯片一度大受欢迎,但后来停产。而这款新ace U型号(acA640-121gm)采用的芯片与Sony ICX618芯片具备相同的靶面尺寸、分辨率、速度和像素尺寸。这款型号是采用GigE接口的黑白相机,分辨率为VGA,帧速率最高可达130 fps。2018年第四季度将计划推出系统设计样品。

1:1替换相机的优点:

  • Basler新的算法(专利审批中)确保1:1重现Sony ICX618的芯片特点,同时保证相机的EMVA值无偏差。
  • 新款ace U(acA640-121gm)的光学特性与基于CCD芯片ICX618的ace classic acA640-120gm完全相同。
  • 在相同曝光条件下,新款ace U能提供同一的灰度值;在工作距离相同的情况下,它可以提供相同的图像细节和分辨率。
  • 用户能够保留原有的光学设计或系统,从而降低成本。
  • 相机配备Sony Pregius第二代CMOS芯片,为您呈现卓越的成像质量。

想了解更多有关这款独特的1:1替代相机的信息吗?请浏览我们的网站:baslerweb.com/icx618-replacement

如果想了解更多资讯,请与Basler销售团队当地的Basler经销伙伴 联系。

您是否有任何疑问?
我们可以为您答疑解惑!

我们的销售团队和技术支持专家可围绕Basler计算机视觉组件和解决方案的相关话题为您提供适合的建议。

联系我们