Menu
2016-6-4
面向多相机应用的简单解决方案: 采用GigE Vision 2.0的新款ace相机型号

Basler于五月下旬发布了全尺寸固件更新版本,所有配备Sony Pregius系列芯片和ON Semiconductor PYTHON芯片的新款Basler ace相机型号均可支持全新GigE Vision 2.0 标准。此标准延展了GigE接口的更多可能性,特别使多相机系统的应用受益。尤其在GigE Vision 2.0下,这些系统现在可以更精确地进行同步了。因此,实时应用不再是问题。
其中,精确时间协议(PTP)是关键技术,它将系统内组件所使用的路径标准化,以同步其时间设置。
系统内所有相机使用标准GigE组件后,新款ace GigE相机可将相机之间的延迟减少至几纳秒。
GigE Vision 2.0可实现连续操作中的准确触发以及精确协调的拍摄。
从3D三角测量到体育和运动分析以及传送带应用,多种不同应用都使用了这类相机的精确同步功能。
要详细了解实时同步,请阅读我们的白皮书“在GigE网络中 实现多台相机实时同步操作”。
采用Sony的IMX芯片和ON Semiconductor PYTHON芯片的所有Basler ace相机都支持最新的GigE Vision 2.0标准。
要了解详细信息以及相机型号的概述,请访问:www.baslerweb.com/new-ace