-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 3D产品线线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
2016-8-5
IP相机和现代CMOS芯片技术在智能交通中的作用

不同的交通应用都有一个共同的诉求,这就是相机必须提供卓越的成像质量。相机和芯片技术对生成和提供高质量图像均起着至关重要的作用。而现代CMOS芯片将高灵敏度与低噪声等级、宽动态范围和全局快门相结合,使之成为许多智能交通应用的理想解决方案。采用现代CMOS芯片技术 的IP相机可完美处理24/7户外环境中的严苛光线条件。
我们最新的白皮书“IP相机和现代CMOS芯片技术在智能交通中的作用” 中说明了使用现代CMOS芯片在智能交通系统中的优势,以及IP相机为交通执法提供有力证据所做出的贡献。
可在我们网站的下载专区 找到本白皮书以及更多有用的资料。如需更多信息,欢迎您致电或通过电子邮件联系我们的Basler销售团队 。